详情页
首页>资料大全>企业资讯
北美电子制造商已从08年衰退中复苏
EETTaiwan    发表于   2012-08-27
根据一项以北美制造商为对象的调查,大多数电子制造商都已完成业务的整顿并恢复利润,从经济衰退(2008年)中 复苏 的速度快于汽车制造与工业领域的同业。

该项由管理顾问机构Accenture所执行的调查也显示,高科技制造商已经找到提供与产品线相关之新服务的方法,这些新兴服务项目越来越被视为制造商传统业务的互补,让他们能为产品增添附加价值。

调查发现,电子制造商在经济衰退后的获利能力,与其他领域的消费性产品业者相当,而且超越汽车与工业领域的同业。受访的电子制造商有55%以上表示,他们的获利能力甚至超越了经济衰退之前的水准。

此外还有15%的受访制造商预期,会在今年恢复2008年以前的获利水准。Accenture表示,电子制造商恢复获利的关键因素,是有越来越多业者开始提供产品安装、维修等服务;有高达七成的受访厂商表示,他们有提供搭配产品的加值服务。

但电子制造商也表示,他们对于未来客户需求的不确定感,更甚于其他制造业领域。“对电子与高科技制造商来说,若要降低对未来客户需求的不确定感,需要更机动、更有弹性地充分利用其供应链。”Accenture电子与高科技业务部门顾问Greg Andrews表示。

Andrews指出,除了要更加着重附加服务,电子制造商也需要将新兴网路科技与其制造部门进行整合;制造业专家表示,新兴的云端服务是能为北美制造商提升产品附加价值、降低营运成本并提升全球竞争力的利器。

在此同时,汽车、医疗照护与航太领域的制造商则面临越来越大的产品上市时程压力;对此Accenture另一位顾问Richard Bergmann表示,因此这些正试图将高解析度显示器等技术整合到新产品的制造商们,必须更努力缩短产品制造周期·?

Bergmann指出:“具备适应力、成本效益的全球性制造网路,不只能改善业者的财务表现,也能有助于对变化快速的市场需求做出反应。”
标签: 北美电子制造商 复苏 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续