详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔披露未来高性能计算系统构建模块细节
eefocus    发表于   2014-11-25

近日,在美国新奥尔良召开的超级计算大会上,英特尔公司披露了多项全新的增强型技术,进一步巩固其在高性能计算 (HPC) 领域的领导地位。这些技术包括披露了未来的新一代的英特尔至强融核处理器(代号 Knights Hill),以及英特尔 Omni-Path架构——一种针对HPC部署而优化的全新高速互连技术的架构及性能细节。

英特尔还发布了新的软件及合作计划,旨在帮助HPC社区更为轻松地释放现有及未来英特尔行业标准硬件的全部性能潜力。

这些全新的HPC构建模块及行业合作计划,必将形成合力,解决实现极致可扩展能力和HPC迈入主流应用带来的双重挑战,同时为经济高效地实现百亿亿级(Exascale)计算奠定坚实基础。

英特尔公司本次公布的焦点信息:

英特尔宣布,其未来的第三代英特尔至强融核产品家族(代号 Knights Hill)将使用英特尔的10纳米制程工艺技术进行制造,并集成英特尔Omni-Path Fabric互连技术。Knights Hill将在即将上市的Knights Landing产品之后问世,而首批基于Knights Landing的商用系统预计将于明年开始出货。

针对英特尔至强融核处理器的行业投资仍在持续增长,预计将有超过50家供应商提供基于Knights Landing处理器的系统,而更多系统将使用该产品的协处理器PCIe卡版本。迄今为止,客户购买的Knights Landing处理器所支持系统的计算速度已超过了100 PFLOPS。

近备受瞩目的基于Knights Landing的系统包括:Trinity超级计算机,它是美国洛斯阿拉莫斯国家实验室和桑迪亚国家实验室的合作结晶;Cori超级计算机,来自美国能源部(DOE)国家能源研究科学计算中心(NERSC)。此外,专注地球科学的公司DownUnder GeoSolutions近宣布了现阶段英特尔至强融核协处理器的规模商用部署计划;国家超级计算中心IT4Innovations 也公布了一台全新的超级计算机,它将成为欧洲基于英特尔至强融核协处理器的集群。

英特尔公司透露:英特尔Omni-Path架构预计可提供100 Gbps的线路速率,而且在中大型集群中,能够实现比InfiniBand架构多减少56%的交换机连接延迟。1 英特尔Omni-Path架构将使用一个48端口的交换机芯片,可提供比当前36端口InfiniBand架构更高的端口密度和系统扩展能力。它通过为每个交换机芯片提供多出33%的节点,预计将能减少所需交换机的数量,从而简化系统设计,全方位降低基础设施成本。系统扩展优势预计将包括:


o提供1.3倍于Infiniband的端口密度,从而使较小集群从单交换机投资中获取效益。


o相比基于InfiniBand的中大型类似集群,将交换机使用数量减少了多达50%。


o采用双层结构配置,相比基于InfiniBand的集群,其相同数量的交换机可实现高达2.3倍的扩展性能,从而能够更经济高效地对基于特大规模集群系统进行扩展。

英特尔还启动了英特尔Fabric Builders计划,旨在为基于英特尔Omni-Path 架构解决方案的发展营造生态系统。此外,英特尔还透露了英特尔并行计算中心(IPCC)的扩展计划,目前已有超过40个中心分布在13个国家和地区,它们将协力为超过70个流行的HPC社区代码进行现代化升级。

为扩展其 Lustre* 软件功能,英特尔发布了Lustre英特尔企业版v2.2和Lustre英特尔基版。目前在新设备中使用Lustre软件的增强型英特尔® 解决方案的新设备的厂商已有戴尔*、DataDirect Networks* 和Dot Hill* 。

TOP500榜单上再次展现实力

根据今天发布的第44届全球高性能计算机500强(TOP500)排行版,有86%的上榜系统采用了英特尔架构,而在新上榜的系统中则有97%采用了英特尔架构。在代英特尔至强融核产品家族发布两年后,基于该英特尔众核协处理器的系统所提供的性能,在所有500套上榜系统输出的总体性能中已占据高达17%的份额。

重要引言

英特尔数据中心事业部副总裁兼工作站与高性能计算总经理Charles Wuischpard表示:“基于现有和未来英特尔至强融核处理器和高速互连技术的HPC系统有着强劲的市场前景,不断吸引客户竞相进行投资开发,英特尔对此感到振奋不已。集成基础HPC构建模块,并结合基于开放标准的编程模式,这将实现强大的高性能计算系统性能,并拓展易用性和使用范围,终提供通往百亿亿次计算的入口。”

DownUnder GeoSolutions总经理Matt Lamont博士表示:“英特尔至强融核协处理器与我们的专用软件通过强强组合,可帮助我们为客户提供迄今强大的地理信息处理(geo-processing)生产系统之一。我们基于英特尔至强融核的解决方案,支持我们每位地理物理学家的电脑进行交互处理和成像。过去需要数周的测试流程现在只需数天便可完成。我们对于英特尔至强融核协处理器的问世感到激动不已,并期待对其下一代产品进行评估和测试。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续