详情页
首页>资料大全>企业资讯
标准光组件:LED产品中间件的工业革命
广东新闻网    发表于   2014-11-25

    继白炽灯、荧光灯后,LED引爆第三次光源革命,全球不同程度掀起了LED照明替换传统照明的风潮。据有关机构预测,2015年全球照明市场规模将达到821亿美金,其中LED照明市场规模将达到257亿美金,市场渗透率为31%。

    产业发展,标准先行。标准成为打赢这场LED光源革命的关键,——倡导标准化与专一化的LED照明标准光组件正悄然席卷整个照明市场,引爆LED产品中间件的工业革命,掀起新一波的产品标准化浪潮。

LED工业中间件标准化,大势所趋

    随着LED产业快速发展,上游芯片和元器件封装进入大规模生产,其产品将根据下游应用产品特性逐渐标准化,模组技术也会逐渐走向标准化,产业链上中下游整合发展加速,产品价值链将逐渐优化升级。

    正如PC产业在发展工业标准,以模块化、标准化概念发展相关应用,LED照明应用市场将持续朝发展共通、可互换的标准进行发展,LED照明灯具也可透过标准化接口达到可升级或可替换的应用机制,而不用像现在灯具的设计型式,在驱动电路或光源发生故障时,只能选择将整个光源装置废弃,难以实现有效的替换和通用。

    尽管如此,现实中可互换性标准在LED行业进展并不如预期般顺利。“现阶段,部分LED企业不愿意大规模采用互换性标准。”2014年11月8日,在第十一届中国国际半导体照明论坛之LED标准与检测峰会上,广东省半导体照明产业联合创新中心技术标准部副部长马达称,“究其原因,主要是部分LED企业对于互换性标准存在一定的误区,他们认为,互换性标准遏制了LED产品的个性化、多样化创新发展,增加了企业制造成本,而且互换性标准过多,互不兼容,无从选择,无强制性标准。”但实际上,可互换性标准主要规定了LED产品接口规格以及光机电热等方面满足替换性涉及的技术参数,对于技术的多样化发展和产品的个性化设计都留足了空间。

    在马达看来,当前我国LED照明产业处于成长期向成熟期过渡的阶段,根据产业发展现状,还没达到制定成熟可互换性标准的阶段,而要促使产业成熟,必须要制定过程产品(即工业中间件)可互换性标准,由此LED照明标准光组件的规范对象得以确定,即LED细分制造产业链中起光电转换作用的关键元器件、零部件与应用产品。

标准光组件:LED中间件的创新革命

    “LED照明标准光组件要做什么?”针对业界的热议,马达回答:“打造促进过程产品兼容性标准的基础标准化体系,这就是LED照明标准光组件的核心目标。”

    据记者了解,目前LED行业互换性标准大多集中在LED产业链某部分环节,同一环节同一类型互换性标准过多且互不兼容,而且标准制定权主要掌握在尚未形成垄断的少数大企业手中,标准或规范的制定仍然赶不上产业的发展速度。

    针对以上互换性标准制定的误区,标准光组件制定之初,就遵循物竞天择的市场法则,采用“产品分类-产品/规范征集-遴选优化-规范制定-市场选择-标准成型”的执行思路,根据组件制造工艺及制造商的主营业务、组件使用方式、采购商的主要需求划分为6个层级,分别为:层级0芯片/外延、层级1封装器件、层级2光源模块、层级3照明模组、层级4整体式灯、层级5照明系统。对每个层级,参考电子工业标准规范构建规范体系,进行产品征集,认定申请经过资格审核、符合性检测、评定授权、登记赋码后贴标销售。企业申请标准光组件认定后,对其进行编码与型谱管理,之后进行应用效益分析。数据采集分析后得出的规范可作为互换性标准制定的依据和参考。

    LED照明标准光组件对于产业发展有何价值?马部长总结道,“LED照明标准光组件的目标是实现工业中间件的标准化,其价值在于:打造良性竞争平台、促进产业有序发展;促使更快制定出符合产业发展的互换性标准;合理划分产业链层级,有助于促进产业细分;促使厂家实现产品专业化、精细化、规模化发展;促进企业间的良性合作,有助于优化产业资源配置等。其终目的是促进产业成熟发展、使LED产业健康快速地进入成熟期。”

以中间件的标准化,抢占产业标准制高点

    经过两年多的发展,LED标准光组件正以蔚然之势席卷行业。据悉,截至目前,标准光组件认定委员会共发布30多项标准光组件详细规范,申请标准光组件认定的企业超过20家,获得标准光组件检测联合实验室授权的企业6家,标准光组件联盟成员将近200家,标准光组件贴标销售上百万件。

    与此同时,标准光组件工作也受到广东省政府的高度重视,并被纳入省重大科技专项。广东省科技厅厅长黄宁生在“第十一届中国国际半导体照明论坛开幕式”上说,“下一步广东省将继续以标准光组件为推手,组织实施‘可见光通信技术及标准光组件’重大科技专项,着力增创LED产业创新驱动发展新优势。”他指出:“一方面,采取省市联动的方式,将中山、佛山等地作为标准光组件的试点地区,加快标准光组件产品量产及示范应用;另一方面联合CSA(国家半导体照明工程研发及产业联盟)和IECQ(国际电工委员会)等组织,推进LED综合标准化示范区建设,将LED组件,模组等纳入IECQ标准,共建产业科研创新和知识产权一体化发展模式,加速广东LED产业国际化,增强广东LED产业的国际影响力。”

    此外,湖南、福建、广西等众多兄弟省份纷纷启动LED照明改造项目,并积极借鉴与采用广东标准化建设模式,标准光组件在国内的应用范围正逐步放大。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 富昌 Avnet Arrow

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续