OFweek
电子工程
网讯:苹果iPhone 6将于美东时间9日正式发表,市场预期将热卖,台积电首度承接苹果新一代处理器代工订单,同步沾光。法人估,台积电8月营收将再创新高,9月持续看升,成为中秋节后带领半导体族群上攻的领头羊。
台积电7月合并营收已陆续反映苹果新机拉货热潮,冲上649.25亿元,创历史新高。法人估,以台积电先前法说会释出本季合并营收可望挑战2,090亿元估算,8月合并营收将正式站上700亿元,9月有机会达720亿元,写下营运新里程碑。
法人指出,台积电本季除受惠苹果新处理器正式出货之外,苹果新机主要供应
芯片
厂,包括高通、博通、新思、迈威尔、英飞凌等,都是台积电主力客户,对台积电挹注动能相当显著。
台积电在非苹果的客户,例如联发科、海思、瑞迪科等,也持续扩大4G LTE布局,让台积电通吃中低阶智能手机商机。
台积电内部对今年下半年营运逐季走高非常有信心,公司强调,受惠4G LTE市场对28及20纳米制程需求强劲,第3季营收与获利将再创历史新高。
台积电预估,第3季合并营收可望达2,060亿至2,090亿元,季成长12.6%至14. 2%。第3季20纳米制程比重可望达10%,相关制程业绩将达206亿至209忆元,是带动第3季业绩成长的动力。
台积电预期,本季20纳米营收占比约一成,伴随苹果新机进入密集出货期,新处理器持续放量出货,下季20纳米营收占比可达20%,带动单季合并营收与获利持续窜高,稳坐全球晶圆代工龙头宝座。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(
贸泽
)、Element14(
e络盟
)、Wpi(
大联大
)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04