详情页
首页>资料大全>企业资讯
我国自主操作系统TVOS能否吸引彩电厂商?
中国电子报    发表于   2014-11-27

    国家新闻出版广电总局刚刚“收紧”了互联网电视盒子政策,接下来加快智能电视操作系统市场化又将提上日程。今年下半年,我国自主研发的智能 电视操作系统TVOS1.0已经发布,TVOS2.0的研究工作也正式启动。据了解,有线电视网络公司将率先开展TVOS1.0规模应用试验,随后应用范 围有望进一步扩大,以实现电视从终端到内容应用的可管可控。然而,《中国电子报》记者在采访中了解到,终端厂商对TVOS系统兼容替代颇为担忧,推广我国 自主智能电视操作系统势在必行。TVOS如何能够得到彩电厂商的青睐?如何更好地提升用户体验?这成为我国自主智能电视操作系统能否真正落地的关键。

开发自主操作系统势在必行

    尽管如今智能电视已经成为彩电市场的主流,但是缺乏自主操作系统一直以来都是我国智能电视发展的痛点。为了推动智能电视产业快速发展,更好地发 挥标准对行业的引导、规范和促进作用,今年1月,工信部电子信息司和国家新闻出版广电总局科技司联手成立了“智能电视标准联合工作组”,共同制定和修订智 能电视相关标准。经过近1年的发展,国家新闻出版广电总局正式发布了智能电视操作系统TVOS1.0,这成为“智能电视标准联合工作组”成立后一个标准阶 段性成果。

    国家新闻出版广电总局广科院总工程师盛志凡表示,TVOS是国家新闻出版广电总局实现终端标准化关键的技术,TVOS1.0系统不但兼顾了现 有操作系统的相关技术,重要的是增加了信息安全模块,可以实现基于安全芯片自底而上的信任链机制和安全解决方案,使智能电视达到“安全可控”的效果。

    如今信息安全问题成为整个电子信息行业发展的关键,而智能电视尚未形成统一标准是其无法保障安全性的弊端,标准化产品有助于为用户提供完善、全面的安全保护。随着智能电视的应用内容日益丰富,产品安全问题已经无法回避,我国必须建立自主可控的智能电视安全体系。

    在采访中,海信、创维、TCL等彩电厂商均向《中国电子报》记者表示,作为智能电视标准推进工作组成员,企业正在加紧相关技术研发。尽管没有透 露太多TCL关于TVOS目前的研发进展,但是TCL副总裁、工业研究院院长闫晓林向《中国电子报》记者明确表示,TCL已经在研发一部分搭载TVOS操 作系统的智能电视。

    创维集团软件研究院院长王志国也表示,从创维申请国产智能电视操作系统的“核高基”项目,创维就开始参与共建TVOS系统。TVOS可以实现第三方应用的“可管可控”,并建立[J1] 智能电视操作系统标准,对产业发展意义重大。

TVOS智能电视短期难走向市场

    尽管我国彩电厂商已经在稳步推进TVOS系统开发,但是从目前的发展状况来看,TVOS智能电视短期内尚难真正走向市场。

    王志国告诉《中国电子报》记者,尽管创维已经有安装TVOS系统的样机,但是尚未达到量产条件,TVOS的技术问题就是芯片的兼容,这需要上下游厂商一起来做。创维还需要和广科院就一些技术问题进行联调对接。

    与传统彩电厂商态度不同的是,拥有自己智能电视操作系统的互联网厂商对于TVOS开发并不积极。此前小米就曾明确表示,尽管小米在前期也参与了 TVOS标准的制定工作,但是TVOS不是国家强制性标准,小米会继续使用自己的电视操作系统;乐视方面也称,乐视在自己的智能电视系统上投入了巨大的人 力物力,并且也建立了乐视自己完善的智能电视生态系统,因此不会使用广电的TVOS系统。

    中怡康消费电子事业部总经理彭显东在接受《中国电子报》记者采访时表示:“在TVOS系统推广初期,有些终端厂商的热情并不是很高。其主要原因 是智能电视市场渗透率已经较高,彩电厂商已经建立起较完善的上下游合作链,内部合作体系已经较为健全。但是,有些厂商也认为,不知广电对于内容和平台的监 管力度究竟有多大,这种行为可能会影响智能电视的用户体验,进而影响到品牌,这是他们担心的问题。因此,一些彩电厂商会推出部分搭载TVOS系统的智能 电视,但是从目前的情况来看,彩电厂商已经在研发2016年季度的电视新品,TVOS的比例不是特别高,两三年内彩电厂商还是会按照自己的体系来推 进。”

TVOS2.0将为智能电视开发更多应用

    经过几年的发展,我国彩电厂商已经形成了较为稳定的智能电视发展生态圈,这也是TVOS操作系统应用于智能电视的难题之一。据记者了 解,TVOS智能电视自主操作系统项目的总体任务是,在项目实施期间实现总量不少于300万套的装机应用。作为首批试点单位,江苏有线和东方有线分别承担 了2015年年底前完成各50万套的DVB智能电视机顶盒的装机应用试点指标,而《中国电子报》记者获悉,其他200万套的落地任务也将集中在机顶盒上实 现。中广互联CEO曾会明在接受《中国电子报》记者采访时表示:“按照规划,TVOS将率先在地方有线装机试用,并应用于智能电视机顶盒终端。初期很多厂 商都处于观望的态度,我认为,应该肯定TVOS是对产业发展有益的,就应该加快发展。我国自主操作系统要想真正发展起来,必须要整个产业链都积极跟进才 行,这样才能开发出更多应用,吸引更多的厂商加入,形成更好的技术,使产业发展进入良性循环阶段。”

    可以说,如果能够将TVOS应用于智能电视对于产业发展是大有裨益的。实际上,在智能电视发展初期,TCL、海信和长虹就组成“中联盟”推广 STVOS技术标准,但是至今仍然发展得不温不火。此次,由行业主管部门牵头研发的TVOS可以从操作系统和应用商店两方面进行把控,推进智能电视自主操 作系统建设,彩电厂商更改该把握契机,加大研发力度,尽快推进TVOS市场化。

    国家新闻出版广电总局科技司司长王效杰表示:“要加快TVOS2.0的研究工作,让智能电视TVOS操作系统实现更多的应用,推动从‘看电视’ 到‘用电视’的发展,比如电子支付、保险等。但是,这类应用都特别需要安全保障,如果我国彩电厂商能够应用自主研发的智能电视操作系统,再加上电视的终端 和广电网络,安全性就会大大提高。这也是我国推自主操作系统的意义所在。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 贸泽 大联大 富昌

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续