详情页
首页>资料大全>企业资讯
手机面板厂调整战略 明年版图恐再动荡
Digitimes    发表于   2014-11-27

    全球面板业者竞相投入整合型触控面板市场,2015年将再度进入战国时期,供应链业者指出,尽管大陆一线手机品牌市场版图持续放大,且大陆触控面板厂供货占比超过8成,然台、韩及日系面板厂纷规划在2015年上半加速推展内嵌式触控面板,并将祭出多项诱因,藉由更优异的成本结构拓展市场版图,届时将发挥更大影响力,并牵动手机面板版图重整。

    供应链业者表示,2014年下半三星电子(Samsung Electronics)旗下智能型手机销售遭遇瓶颈,引发上游业者连锁效应,韩系面板厂三星显示器(Samsung Display)不得不寻找其他出路,为旗下On-Cell内嵌式触控AMOLED产品另辟出海口,近期多家大陆手机品牌厂正在评估是否采用。

    至于乐金显示器(LG Display)亦推出自有专利的In-Cell内嵌式触控面板,并将大陆、台湾市场视为主要开发对象,近期积极拜会终端品牌厂,希望加速推展内嵌式触控面板市场。日厂方面,日本显示器(Japan Display)内嵌式触控面板持续降价,且旗下台湾显示器(Taiwan Display)2015年规划推出第四代Pixel Eyes内嵌式触控面板。

    台系面板厂群创、华映、彩晶等亦抓紧大陆及海外手机市场商机,全力推展自家On-Cell内嵌式触控面板,其中,群创主要供货给摩托罗拉移动(Motorola Mobility)、诺基亚(Nokia)等,华映、彩晶则主要供货给大陆手机品牌业者,目前台厂产品大多仅支持5点触控技术,暂难与日、韩系面板业者抗衡。

    随着面板业者供货触控面板给越来越多手机品牌厂,全力与专业触控业者互别苗头,供应链业者认为,从目前手机品牌业者2015年开案状况观察,大陆手机品牌包括中兴、华为、酷派、联想等不再强打机海战术,在手机品牌厂收敛产品线情况下,面板业者拿下单一手机新案采购规模可望放大。

    不过,大陆手机品牌业者零组件需求虽大,但零组件报价相对较低,付款期限亦较长,若零组件厂过度依赖,恐对营运造成压力。

360°:陆面板厂拉高HD出货比重

    大陆手机品牌业者势力快速崛起,除了陆续推出规格,可与国际手机品牌业者匹敌的高阶智能型手机产品外,在中阶智能型手机方面,其报价亦从千元人民币水平,逐渐压低到人民币800元以下。

    为因应高阶智能型手机用面板需求,陆系面板业者京东方及天马微电子规划的5.5代LTPS TFT LCD产线于2013~2014年间陆续量产,而面对中低阶智能型手机用面板需求,京东方亦大幅提升以6代线生产手机用面板比重。

    2015年大陆主要三大手机用面板厂,在其产品规格发展趋势方面,京东方受惠其6代线的高生产效率,到2014年底HD等级智能型手机用面板出货量比重可望提升至30%以上,至2015年底更可望突破4成大关。

    天马因受惠于其LTPS TFT LCD产能面的支持,预计到2015年底,天马微电子Full HD等级面板出货量比重可望到达6.5%。

    龙腾虽仅有1条5代a-Si TFT LCD线,并以供应华南地区低阶手机供应链为主,但因大陆市场智能型手机持续取代功能型手机,2015年初起其低阶智能型手机用面板出货量比重将突破3成,并可望逐季持续成长,预估到2015年底可望达到35.4%。

    据DIGITIMES Research预估,到2015年底,大陆市场高阶智能型手机用Full HD面板报价将降至21美元以下,年降幅约将为11.5%;而中阶智能型手机用HD面板及低阶智能型手机用WVGA面板报价则分别下探11美元及3美元,下滑幅度约10%及25%。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Element14 e络盟 贸泽

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续