详情页
首页>资料大全>企业资讯
预测半导体元器件营收前十五大物联网物件
比特网    发表于   2014-11-28

    Gartner日前表示,与物联网相关的处理、感应以及通信半导体元件,将成为整个半导体市场中增长快的领域之一,预计2015年将增长36.2%,而整体市场的增长率仅为5.7%。处理功能将成为物联网“物件类”半导体元件相关营收的主要来源,2015年营收将达75.8亿美元,感应器的增长则为强劲,2015年将大幅增长47.5%。处理功能半导体元件市场包括了微控制器以及嵌入式处理器,而感应半导体市场则涵盖光学与非光学感应器。

    Gartner研究总监AlfonsoVelosa表示:“物联网物件的数量将高达数十亿,从软件和服务到半导体元件,整个价值链都将因这一巨大需求而受惠。这些物件将推动市场对独立芯片产生大量需求。物联网半导体元件的增长将源自于各种不同产业,遍及消费、工业、医疗、汽车等领域。”

    Gartner预测了半导体营收前15大物联网物件,其中包括以下几类:

    1.在未来10年内,汽车产业将在物联网半导体需求方面持续扮演重要角色,在前15大半导体营收物联网物件中,将有6个来自汽车相关产业。行车安全规定,以及市场对汽车便利性与无人驾驶功能的需求,逐渐推动对车内新型硅半导体元器件的大量需求。

    2.LED照明将以量取胜,可通过连接、网络和感应四周环境的功能,同时降低成本并实现新型的服务。

    3.想提升生活品质的消费者也将在推动物联网需求增长的过程中扮演关键角色,这也会连带创造更多的半导体需求。智能电视与机顶盒(STB)的营收也将持续增长。

    4.智能眼镜与智能手表也将受益于物料清单成本的增长,同时随着可穿戴式设备逐渐占据消费者日常生活中更大的部分,对此类产品的需求也将更大。对物联网而言,节能一直是货真价实的附加价值所在。

    Gartner研究副总裁DeanFreeman指出:“根据Gartner预测,到2020年以前物联网相关半导体营收将增长近30%,这些营收将来自于每一个你所能想到的产业,主要由数量庞大的低成本元件所推动。业内有些人认为,这股增长趋势将使得半导体产业转型。不过,进一步调查发现物联网元件绝大多数属于商品类供给。其实低价元件才是物联网主要推手之一。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 贸泽 大联大 富昌

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续