详情页
首页>资料大全>企业资讯
这五大科技公司将引领汽车的未来
互联网    发表于   2014-11-29

    你也许认为未来汽车将致力于更完善的动力系统和燃料,如果汽车行业能摆脱基于石油的内燃结构,电力系统(或者其他低碳燃料)可以使得我们行的更远。当然,这个过度正在进行,虽然还没有完成,但在过去两年里通过了更加严格的联邦燃油经济标准,规定汽车制造商在2025年前达到每加仑54.5英里。这一立法将导致从传统混合动力汽车转型为电池驱动汽车。

    但动力和能源的仅仅是大变革的前兆,它对动力的需求会越来越少,而对IT技术的需求则会加大很多:基于网络地图传感驾驶的计算机技术。

    汽车技术伴随着计算机网路系统的发展,目前看来,有五家公司正在倡导这场革命的发生。当然,它们中会有特斯拉了。

特斯拉:全心全意为了电池

    正如债券投资专家所说,特斯拉的价值,并不体现在Model S以及其他新型电动汽车上,而是对能源的转变。特斯拉专注于电池。

    特斯拉50亿美元的大规模电池工厂是公司未来的发展方向,这使得特斯拉对电池供应变得自动化,未来终究会应用于建筑中。Model S的成功表明特斯拉能胜任自动汽车产业的重要角色。

    我们很久以前就开始讨论汽车的未来变革了。特斯拉在不同程度上证明了汽车将转变成为电池驱动的运输工具。

Nvidia: 公路上的超级处理器

    与此同时,芯片制造商Nvidia仍在研发基于汽车的技术。一年前ReadWrite上的文章就指出,目前已有400万辆内置Nvidia芯片的汽车行驶在路上,另外2500万正在装配中。

    上周在洛杉矶车展上,Nvidia展示了奥迪TT使用Nvidia数组处理器运行车辆信息娱乐和导航功能。系统的升级使得汽车中功能可以被刷新,不需要每5到7年更换。

    上周,奥迪还宣布“Piloted Driving”技术,它是实现自动驾驶的重要一步,已被批准生产。这些辅助技术就是由Nvidia Tegra K1超级移动处理器来帮助实现的。

Google和Here:一切为了地图

    特斯拉和Nvidia带来的巨大改变是在基础功能上。另外,Slate和IEEE近日都声称,实现自动驾驶的关键技术是对街道的映射。

    Google的自动驾驶汽车模型成为了典范,其地图已经漫游街道捕捉图像,此外还利用LIDAR数据来创建一个详细的地图道路。也许在未来五年,Google使自动驾驶商业化,它在安全性、舒适性以及方便性上不一定有竞争力,但传统汽车厂商也将变得更加依赖软件作为交通工具的重要部分。

    这就是为什么Google和Here会改变驾驶。很多人都知道Google在地图和定位信息方面有多厉害。但或许读者对Here并不熟悉,它被形容为“全球训练有素”的团队,在55个国家有超过6,000人。Here地图已被五分之四的汽车生产商运用于导航系统。上周Here发布了 “Predictive Traffic” 产品——基于预测分析和云计算的能够用来预测未来12个小时可能发生的车祸。

Uber:将汽车变为移动网络

    你可以对Uber攻击记者表示不满,但很难去否认其影响力。Uber是基于移动服务应用中的王者,它告诉我们,想用车的方法可能并不包括拥有一辆车。共享经济或会给汽车行业带来巨大的经济推动力。

    这是次,我们能将移动看成从A到B的旅行,不用考虑购买,加油,维护,筹资,投保,停车这样一系列复杂的问题。

    汽车产业是硬件,软件以及商业模型的连接,是电动系统,传感控制以及基于地图的计算机网络的综合运用。你或许不同意特斯拉、Nvidia、Google、Here和Uber作为撼动汽车领域的5巨头,那你认为是谁呢?

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Master 安富利 艾睿

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续