2014 年 10 月 31 日,由中国安全防范产品行业协会主办的“2014 中国国际社会公共安全产品博览会”在北京完美落幕,盛况空前。世强携新产线赛普拉斯(Cypress)产品,闪亮亮相本届安博会。
视频监控作为安防行业的主力军,从2007年开始走俏,到2009年高清视频监控迅速抢占市场,安防行业历经蜕变,朝着数字化和网络化的方向发展。此次展会,世强展出了赛普拉斯市场的 USB 3.0 可编程摄像机控制器,旨在为拥有 MIPI CSI-2 接口的图像传感器增添 USB 3.0 的连接性。受益于赛普拉斯 USB3.0 控制器顶级的性能和灵活性,业内多家知名企业都在新品中都使用了赛普拉斯的 EZ-USB®FX3™ USB 3.0外设控制器。该产品可以用在数字式照相机、摄像头、扫描仪、视频会议系统、USB 显微镜等众多应用中。
同时亮相的还有赛普拉斯高集成、可灵活配置的 PSoC,它在单一芯片上集成了可配置的模拟/数字外设功能、存储器以及微控制器,方便您借助非常灵活的可视化嵌入式设计方法,根据需要随时拓展设计思路。
世强工程师向参会者介绍 Cypress 产品
Silicon Labs 的精密混合信号微控制器集成电路解决了当今设计者所面临的系统级问题,并在性能、尺寸、成本和低功耗方面提供了显著优势。世强此次展出的全球节能的 32 位微控制器产品系列 EFM32 Gecko,专为超低功耗应用而生,EFM32 Gecko 提供高度集成且灵活的架构,丰富的外围设备集和超低功耗,特别适合那些有低功耗要求及对能耗敏感的应用,包括报警和安全系统、能源、建筑自动化等。与此同 时,备受关注的还有Silicon Labs 的 MEMS 振荡器,该产品具有强大的抗冲击和振动性能,能够提供±20 ppm 的频率稳定性,并保证 10 年的使用寿命,可在摄像、视频监控、存储设备、智能门锁等领域助您一臂之力。
本届安防展会上,爱普生内置晶体实时时钟芯片 RX8010SJ,因其小型化封装、高可靠性以及超低功耗的优势引起了与会者的关注,可广泛应用于视频监控、网络设备等各种有时间保持要求的产品中。
爱普生实时时钟展示
此外,展会现场还展示了 Silicon Labs 的 USB 接口通讯转换芯片;英飞凌的 24Hz收发一体芯片;罗杰斯的微波板材以及 Alliance 的通信存储芯片。
世强在安防行业深耕多年,与国内安防龙头企业合作近十年,拥有一支专业的安防技术支持团队。新签的产品线 Cypress 更是增强了世强在安防领域的实力,目前世强有多条产品线的产品可在安防领域助您一臂之力,产品包含低功耗 MCU、CMEMS 时钟芯片、USB3.0 控制器、RTC 时钟模块等等,不仅产品品类齐全,覆盖面广,还能保证充足的库存,提供现货供应。
展会现场一瞥