OLED显示技术一直被很多业内人士看好,其凭借众多优秀的特性将成为未来市场的主流。而QLED(量子屏)是“Quantum Dot light Emitting Diode”的简写,中文译名是量子点发光二极管,亦可称量子屏显示技术,这是一项介于液晶和OLED之间的新型技术,原理是通过蓝色lED光源照射量子点来激发红光及绿光量子LED显示屏采用了稳定可靠的无机半导体材料,颜色纯度是现有产品的2倍,并且发光效率将提升30-40%。因此有一些人认为,QLED量子屏将会是未来平板电视在技术上的一个新的选择。那么下面我们就来详细介绍OLED与QLED量子屏两种技术各自的优点与特征。
QLED量子屏的结构
首先我们来看看QLED量子屏的优势:QLED量子屏显示技术的发光效率高于传统的液晶技术,同样的亮度表现下,QLED量子屏的功耗仅为现有WLED背光技术的1/5~1/10,这是因为量子屏蓝色LED光源驱动电源极低,无需高功率发光电机。同时相对于传统的液晶显示技术,其拥有更高的色彩饱和度,相对于OLED技术其拥有更低的制造成本。
QLED量子屏色彩准确性高且画面更稳定
QLED整个制造过程无需阴罩,规避了在制造时容易产生热胀冷缩的问题,可以长时间保持画质稳定,同时在色彩准确性、画面稳定性上相比液晶具备一定的优势,功耗远远低于液晶,制造成本更低,因此对于很多厂商而言有着很大的吸引力。
OLED技术的优势
QLED量子屏在色彩饱和度、颜色控制等方面的表现都非常出色,可以说是液晶技术的升级版,将传统液晶面板的背光源部分进行了改进,主要将量子LED背光更换成了了稳定可靠的无机半导体材料,而在整体面板结构上依旧保留之前液晶面板+背光源的双层架构,同时在控制光线等方面依旧是需要液晶分子来完成的,这个与传统液晶电视没有任何区别。
OLED面板不需要背光源,完全打破了之前面板+背光的结构
而OLED分子自身可以发光,因此OLED面板完全不需要背光源部件,只需要OLED分子部分完成发光和光线控制的工作就可以了,在结构以及成像原理上与液晶技术有本质的不同,因此其拥有更大的可视角度、更快的响应速度、更好的色彩饱和度、更大的原生对比度以及可弯曲等优点,这些是QLED量子屏所不具备的。
OLED电视在内部结构上与QLED不同,其相对液晶有了跨越性的改变
相对于目前的液晶电视而言,OLED则完全是彻底的革新,虽然OLED电视在成本方面要更高,但是其在动态画面的流畅性与清晰度、黑色画面的纯度以及可弯曲性等方面要明显优于QLED量子屏,QLED量子屏依旧会“继承”有些在液晶电视中难以解决的顽疾。而OLED电视由于在本质上已经发生了变化,因此可以完美解决液晶电视拖尾、响应速度慢、黑色纯度不够等问题。
OLED技术依旧是未来高端电视的
从上文中,我们可以看到在技术方面OLED依旧处于的地位。尽管OLED电视目前面临着成本过高、单品售价偏高的问题,但相信随着OLED制造技术变得更加成熟,成本与工艺问题将会逐渐得到解决,OLED电视将会从高端逐渐杀入到主流市场,凭借着自身在技术方面的绝对优势将会成为未来市场的主流。同时QLED量子屏则在保证成本的情况下,可以提升液晶电视的画质,因此其未来会在市场中起到承上启下的作用,OLED与QLED量子屏会在一段时间内同时存在,针对不同的消费群体。