详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通Quick Charge 2.0快速充电测试实战
cnbeta网站    发表于   2014-12-01

    目前多数手机标配的充电器均为5V 1A/2A的规格,现在随着高通Quick Charge2.0充电标准化的普及,开始出现了同时兼容5V、9V、12V三种电压规格的快速充电器,如:Motorola Turbo ChargerPower up fast、HTC Rapid Charger 2.0、三星EP-TA20CBC、Ktec冠德 VP001、小米MDY-03-EB等。这几款大多在海外发布,国内暂时没有零售,为了体验高通Quick Charge2.0的充电速度,笔者购买了一只小米MDY-03-EB充电器进行测试。

    此次测试使用的手机是nubia的Z5S(俗称大牛),内置了3.8V 2300mAh(8.7Wh)不可拆卸的电池;采用了骁龙800处理器,硬件上已经具备了高通Quick Charge2.0充电技术,不过nubia官方没有当做类似OPPO“VOOC闪充”拿来宣传,因此也并未给这款手机标配快速充电器,在nubia的官方商城也没有提供选购的配件。

    nubia Z5S的5V 1A充电器型号为STC-A51A USBA,输入为100-240V全网段电压,输出为5V 1000mA(5W),代工厂为深圳市睿德电子实业有限公司,中兴旗下大多数手机标配充电头都出自该厂,品质和性价比都还不错。整个外观采用了一体成型结构,配合超声波工艺,充电头的和缝处是一圈完整的“美工线”,已经看不到缝隙。

    高通Quick Charge 2.0快速充电测试实战 速度提升一倍小米MDY-03-EB充电器,输入与nubia相同都是100-240V全球宽幅电压,但是输出除了常见的5V 2A(10W),还多了9V 1.2A(10.8W)和12V 1A(12W)两组规格。笔者手上这只是江苏辰阳电子有限公司为小米代工制造,此外深圳市奥海科技有限公司也是小米充电器代工厂之一。这两款充电器一黑一白,与nubia小巧体积相比,功率提升了一倍多的小米充电器要大不少。 介绍完出席嘉宾,马上开始测试。

    高通Quick Charge 2.0快速充电测试实战 速度提升一倍先是nubia Z5S与标配5V 1A充电器测试,通过“白尾巴”电流电压表上的LCD屏幕可见,实时监测到的电压为5.17V,这个比标称的高了一些,实际到达手机端线损会降低一部分电压;电流为0.98A,此时的输出功率为5.066W,如需充满手机上的2300mAh(8.7Wh)电池,大概需要2-3个小时。

    下面我们更换小米MDY-03-EB充电器对nubia Z5S进行充电器,看高通Quick Charge2.0快速充电技术是否开启。答案是必须的,表中的电压飙升到了8.85V,电流为0.96A,此时的输出功率为8.496W。可见nubia Z5S支持高通Quick Charge2.0中的9V快充,12V目前还未支持。

    由于充电电压提升到了9V,电流虽然没变,但是nubia Z5S充电时的功率获得了近1倍大幅提升,充电速度提升有效缩短了用户等待时间,正如高通宣传Quick Charge2.0那样,充25分钟可通话1小时将不再是梦想。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: e络盟 贸泽 大联大

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续