详情页
首页>资料大全>企业资讯
瑞芯微推双核处理器XMM6321,是借了英特尔的光?
eefocus    发表于   2014-12-02

今年10月,在英特尔与中国芯片制造商瑞芯微(Rockchip)双方共同努力下,设计了具备3G功能的ARM Cortex-A5双核处理器XMM6321。

据瑞芯微表示来自迪拜的一家厂商已经在今年10月下达了超过10万个处理器的订单,将会用于7英寸平板设备。而今天XMM6321处理器将会面向全球市场开放,该处理器时钟频率为1GHz,能够超频到1.2GHz,主要针对分辨率在854*480到1024*600的3.5英寸到7英寸设备间。

不仅如此,该芯片提供了英特尔/Infineon的AG620无线芯片用于2G和3G通讯,支持802.11 b/g/n WiFi和蓝牙4.0,支持30fps的1080P高清视频拍摄,支持800万后置摄像头和300万前置摄像头。

 

 

编辑观点
瑞芯微此次与英特尔合作,无疑增添了更多了助力,相信未来该厂商可能涉足更多的行业,做出更多的产品。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Mouser Element14 e络盟

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续