详情页
首页>资料大全>企业资讯
意法半导体(ST)推出新款汽车音频处理器
EEWORLD    发表于   2014-12-02

   中国,2014年12月1日 —— 横跨多重电子应用领域、的半导体供应商、市场的汽车信息娱乐系统半导体解决方案供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST,纽约证券交易所代码:STM)为汽车音响和车内影音系统推出新一代音频处理器。基于深受市场欢迎的音频系统芯片STA1052的成功,新款 Accordo2 系列(STA1095及其衍生产品)实现了前所未有的软硬件集成度,助力系统厂商开发业内研发周期短且价值的解决方案。

   Accordo2系列是一个集成全部音频功能的音频子系统,包括媒体解码、音频路由 (audio routing)、声音处理、模拟音频输入输出和独立的安全控制器区域网络 (CAN, Controller Area Network) 微控制器子系统。现在汽车信息娱乐系统厂商只需使用一个Accordo2产品即可取得过去必须使用多个元器件才能取得的效果。

   Accordo2 不仅能够大幅降低系统厂商的制造成本 (BoM, bill of materials),还配备完整的软件解决方案,包括中间件、媒体播放器、音频编解码和音效处理功能,这将有助于客户缩短产品研发周期。此外,该系列的不同产品具有很高的应用扩展性,能够满足从基本车载音响到车载联网音响 (Connected-Car Radio) 和车内影音系统的所有应用的设计要求;同时,所有应用设计都使用相同的软硬件架构,从而能够降低系统集成商的工程成本。

   意法半导体车用信息娱乐系统事业部总监Antonio Radaelli表示:“Accordo2系列为客户提供一套完整的产品开发平台,让他们能够以短的时间和低的成本开发独一无二的产品,Accordo2整合的软硬件能为客户实现前所未有的创新机会,客户可以直接套用我们的参考设计,然后快速针对自有需求进行修改,创造属于自己的品牌产品。”

   Accordo2系列集成32位ARM® Cortex® R4内核、通信接口和音频解码功能;处理器内核的频率为600MHz,用于处理所有的媒体管理功能。该系列旗舰产品 (STA1095) 另外集成了实时CAN/汽车接口处理专用ARM® Cortex® M3微控制器以及性能强大,并可支持蓝牙免提电话声音增强算法 (sound-enhancing algorithms) 以及回声消除 (ECNR, Echo Noise Cancellation) 的数字信号处理器 (DSP, Digital Signal Processor)。

   Accordo2 全系产品皆采用LFBGA 361-焊球封装 (16 x16 x1.7mm, 0.8mm节距)。即日起开始提供样片,计划2015年第二季度投入量产。欲了解产品价格及样片需求,请联系意法半导体当地分公司。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 数字信号处理器 IC采购 芯片采购网 ICKey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续