详情页
首页>资料大全>企业资讯
价差700你选谁? 魅族MX4/MX4 Pro对比 (1)
中关村在线    发表于   2014-12-02
    提到魅族,给人的感觉永远带着一点桀骜不驯不落俗套的气质,多年来累积的口碑也培养出了一大批自称“煤油”的坚定支持者。9月初魅族MX4发 布,1799元起的售价立刻在手机圈里产生轰动效应,随后魅族又推出了配置更加高端的魅族MX4 Pro,令喜欢魅族的消费者有了另一种选择。


魅族MX4/MX4 Pro对比

  至于“Pro”的含义,魅族科技总裁白永祥在魅族MX4 Pro发布会现场也进行了阐述,那就是更强悍的硬件、更易用的指纹识别以及更极致的Hi-Fi音效。

  现在这两款产品都已经来到了中关村在线,今天笔者来对这两款产品进行一个“自家对决”。自然,谁赢谁输并不重要,重要的是通过笔者的介绍让消费者明白二者700元的价差体现在哪儿,至于终选择哪款,消费者看完了文章自然会心中有数。


魅族MX4

  一 上来先看看两款手机各自的参数吧:魅族MX4配备了一块5.36英寸夏普/JDI显示屏,分辨率为1920*1152超过了传统意义上的1080p分辨 率。机身背部有一枚2070万像素摄像头,采用索尼IMX220 Exmor RS堆栈式感光元件并配备双色温LED闪光灯支持4K视频录制。其拥有联发 科MT6595八核处理器和2GB RAM,搭载基于Android 4.4版本的Flyme 4.0系统。


魅族MX4 Pro

  魅 族MX4 Pro则是拥有5.5英寸的2560*1536分辨率屏幕,拍照方面采用500万前置+2070万后置的摄像头组合,电池容量3350毫安时。 处理器方面是三星Exynos 5430八核芯片,RAM为3GB,系统方面则是的Flyme 4.1版本。

  外观:Home键一键见分晓

  其实早在魅族MX4 Pro发布前已经有不少外媒曝光了它的真机照,引人注目的就是方形的实体Home按键。有别于三星的实体Home稍微凸起的设计,魅族MX4 Pro的实体Home键是下沉式的,显然这是为其搭载的指纹识别功能量身打造。


魅族MX4与魅族MX4 Pro

  至 于机身尺寸的差别,虽然两款手机摆在一起的时候差距比较明显,但在实际使用的时候,5.36英寸和5.5英寸的差距无论从握持手感还是便携性上都没有什么 差距。机身厚度上魅族MX4是8.9mm,魅族MX4 Pro为9mm,实际使用中谁会在意着0.1mm的微弱差别呢?


屏幕上方的设计完全一致


Home键一个实体一个虚拟

  分 辨率这种硬性指标自然没的说,在魅族MX4已经是1080p水准的基础上敢加上Pro三个字母,自然2K屏幕是不可缺少的。分辨率的具体数字依旧是魅族一 贯的奇葩设定,不过要让笔者说两款手机谁视觉效果更好,反正以我自己的眼神是分不出的,毕竟就算是1080p屏幕的魅族MX4它的ppi也已经高达 418。


魅族MX4单手可覆盖57.6%的屏幕面积(测试时竖向持握手机,此图为自动横图)


魅族MX4 Pro单手可覆盖51.2%的屏幕面积(测试时竖向持握手机,此图为自动横图)

  除此之外两款手机的正面设计就没有什么差别了,听筒位置甚至是中框分割线的位置都是一模一样,前置摄像头的位置也相同,只不过一个是200万像素一个是500万像素罢了。


不仅听筒的设计一模一样


机身底部也是如此

  边框的按键接口布局上两款手机完全一致,扬声器都安排在机身底部以避免平放或者握持手机的时候对扬声器产生的阻挡,后盖开启凹槽的位置也是一样。


两款手机的背部设计


后置摄像头的位置和设计也完全一致


两款手机都是内置不可拆卸电池的设计

  背 部设计上虽然我们拿到的两款产品都是灰色的,但看起来魅族MX4色调要更深一些,设计上不如前面板精致。背部摄像头的位置是一样的,事实上硬件配置也没有 差异:2070万像素的索尼1/2.3英寸CMOS还有今年流行起来的双色温闪光灯。两款手机都支持后盖拆卸,但电池都是不可拆卸的,考虑到大屏幕+高分 辨率的关系,魅族MX4 Pro的电池容量稍大一些达到了3350毫安时。

  易用性提升的Flyme 4.1

  Flyme 4.1 和Flyme 4.0差别大吗?笔者认为倒不是特别大,但加入的一些新功能还是十分实用的。首先是手势唤醒,当然了这种画字母进应用的操作其它品牌早就有 了,不过出现在魅族的产品上还是首次。通过画指定的符号,用户便可以非常迅捷地打开想要实现的功能。


Flyme 4.1支持手势唤醒、锁屏自定义

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 ICKey 云汉芯城 Digikey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续