分析安防市场走向,探索前沿安防技术,洞察安防新商业模式。汇聚众多安防人之才,成百家之言,不管你是安防老鸟,还是新兵蛋子,你都可以通过我们的平台发表你的观点,彼此切磋,不论高下,为我们的产业出言献策。你们是在一线作战的勇士,而我们,要把你们的声音传播出去。
观点一:4K的需求首先来自大屏,国内许多监控中心的大屏需求提升很快,有厂商的LCD拼接大屏出货已超过创维。1080P影像投放到大屏上清晰度是跟不上的,因而自2015年起,H.265和4K会崭露头角,新一轮的产品更新换代即将到来,并且会率先在公安、交通等需要高清晰度的行业应用上。
观点二:智能分析的重点在于预分析、预判断。这个理想现在还不能实现,可以考虑用改善响应时间来为用户提供真正即时的报警防护功能。智能分析的发展趋势是前端智能不断强化,未来这些前端装置还能识别週边环境,融入物理世界中的各种设备。因而未来用户端的采购可能不会只为了安防,还会包含环保、水资源处理、污染监……总而言之,现在的智能发展将成为未来物联网建设的基础。安防企业在海量视频处理、提取、分析方面的深入研究,将成为和其他领域企业竞争未来的优势。
观点三:现在的大数据处理并没有功能问题,而是效率问题。所以思考问题都要从系统级的角度去考虑,才能提供整体的解决方案。但是大数据绝对是趋势,这个毋庸置疑,特别是视频监控在向智能化方向发展,大数据所能推动的商业模式今年开始在智能交通等领域落地,但这也只是轻轻触碰地面,还没有踏出声音呢。
观点四:物联网技术的发展铺天盖地,不过应用都是从简单的开始,在其他领域来看,物联网对食品安全起到非常好的推动作用,可以追根溯源。但安防领域,物联网还是在玩概念,刚性需求不明显,利润点还没有出来,目前没有十分明确的产品与技术可以落地,虽然现在有人列举了一些比较牵强的例子,但总体而言还是停留在概念阶段。
观点五:关于核心的部件。芯片方面随着“海思”国产芯片逐渐成熟,性能愈做愈好,已经能满足安防企业需求,安防企业如果投入精力和资金去研发,要权衡的东西很多,但在其他元件如感测器等高技术、高利润产品上,目前国内没有技术实力去研发,依旧会长时间由外商主导,但国内的相关技术开发与国外的技术正在缩小。
观点六:对于民用安防市场,这是一个完全开放的市场,屏蔽掉了政府推动的作用。现在安防几个大企业都在布局,今年可算是元年,市场完全没有定格下来,任何企业都有机会。但是互联网公司跨界进来,对安防企业的挑战不大,虽然他们叫嚣着“羊毛出在猪身上”的舆论观点,但要想在安防领域有所作为,没有长年累月的技术沉淀和经营积累很难成功。未来,民用安防更多会参与到智能家居的市场上来,这一块的市场需求在智能终端的便捷性能上会被激发出来。
观点七:智慧城市的建设不是一家或者几家安防企业能够承担的,更多的是需要全社会的力量去参与,包括IT、通信、制图、导航、交通、安防、医疗、公安、环保等行业一起携手建设。现在的智慧城市包括智慧园区的规划还存在很多问题,但我们要看到它进步的地方,看到行业一点一滴的努力正在变成现实,大家现在做的是基础工作,效果要出来,不是一代人能解决的问题,这是个全人类的系统工程。
观点八:SVAC与H.265谁会笑到后?这是行业标准代表性的竞争较量,SVAC拥有除技术外的众多优势,安全可靠,有市场;H.265则有技术和成本优势,产品也渐渐落地,目前单位用户和厂商呼声都很高。两者的较量目前呈现胶着的状态,或许再过半年,形势会明朗一些,不知你看好哪一个呢?
观点九:智能家居以及DIY产品今年很火,这给安防产业带来非常大的震撼,因为所有人都看得出来,这是安防这个小产业冲破行业枷锁扩大到民用市场的入口。与此同时,这也是偏IT化的一个大市场,所以安防厂商要三思而后行,考虑要不要跟风进入智能家居这一块。因为专业安防跟民用安防有完全不同的关注点,不仅牵扯到公司的资源分配,还要在产品规划、服务方式和渠道建立等方面做出新的变革。令人担忧的是,由于Apple、Google等科技巨头的参与,智能家居的技术更新将是非常快速的,产品的更新换代也会日新月异,这要求企业在技术和资金上要有充足的保障。这个战略上的调整需要权衡,布局的方向不对,可能招致满盘皆输。
观点十:2013年,全球模拟高清与IP高清的出货量比是8:2,虽然今年比例有所缩小,但按照目前的增长趋势来看,IP高清要与模拟高清平分天下估计得要到2017年。为了坚守后的阵地,依旧有厂商开发模拟高清产品以解决高清、传输及后端存储问题,他们是作困兽斗吗?而另一方面,作为来势汹汹的IP高清,今年以4K和H.265为杀手锏的技术向超高清开足了马力,大有不把模拟高清打趴誓不罢休的架势。两虎相争,必有一虎称王,只是这速度,是按照限定的时间,还是近在眼前呢?
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。