详情页
首页>资料大全>企业资讯
揭秘:同样是高通骁龙处理器,差距咋就这么大? (1)
eefocus    发表于   2014-12-04

智能手机的应用体验好不好关键还是看硬件性能的好坏,而对手机应尽性能起决定作用的还是CPU,经过残酷的市场竞争,坚持做手机芯片的厂家已经不多了,比较主流的智能手机CPU提供厂商有美国高通和台湾的联发科两家科技公司,从市场定位来看,一般旗舰级别的Android手机基本上采用高通骁龙处理器,长此以往,高通骁龙成了就成了高端手机的代名词。
  

是不是所有搭载高通骁龙芯片的手机都是高端机呢?答案当然是否定的,但是市面上有一些不良商贩利用高通骁龙炒作来提升手机的卖价,一不小心就被商家骗了,接下来小编价格和网友一起分享一下任何来通过手机的芯片来判断手机的价格。
  

高通骁龙分四大产品系列
高通骁龙芯片总共分为四大系列,分别是高通骁龙200、高通骁龙400、高通骁龙600和高通骁龙800,其中高通骁龙200和高通骁龙400是入门级芯片,搭载这两大系列芯片的手机价格通常会在千元以内,而高通骁龙600多半是千元档主流机,高通骁龙800才是旗舰芯片,搭载高通骁龙800系列的芯片的手机手机通常在2000元以上,所以,我们在购买手机时候,先确定该手机搭载的芯片所属的系列。
  

高通骁龙200系列
CPU的性能由核心数量和单个核心数量的工作主频率来决定,骁龙200系列的处理器相对来说主频率比较低,一半是1.1GHz-1.4GHz之间,核心数量基本维持在4个,所以,高通骁龙200系列主要是用在低端入门级别智能手机上,除了满足日常通讯功能之外,还可以享受到一些智能机的娱乐体验。高通骁龙200系列目前主要有3款产品,分别是高通骁龙200、高通骁龙208和高通骁龙210,其中高通骁龙210是高通骁龙200系列产品。

 

  

 

高通骁龙200是2013年6月20日在深圳召开的高通合作伙伴峰会上发布的,本次峰会上美国高通技术公司宣布推出了六款全新的骁龙200处理器以及其参考设计QRD平台,与此同时,高通还联合天语、海信[1] 推出了全新的QRD新机。三星冲击低端市场的Galaxy Ring同样搭载了高通骁龙200。
  

高通骁龙400系列
高通骁龙400同样定位入门级,但是相对高通骁龙200而言,骁龙400系列处理器主攻千元及以下产品。其中骁龙400系列处理器目前只有两款,一款是高通骁龙400和高通骁龙410,采用28nm工艺制造,其中骁龙410是发布的64位处理器。

 

  

 

其中一款采用双核Krait架构设计,主频为1.7GHz,内置Adreno 305 GPU,支持1350万像素摄像头以及1080p的视频拍摄/播放。支持CDMA、WCDMA以及TD-SCDMA三种制式的3G的网络,可以达到“三网通吃”。正常情况下,应该就是传说中的MSM8930系列处理器。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续