作者:方伟锋
简介
英飞凌XC866是 新型8位微控制器( MCU )系列(XC800)的代系列产品,集成高性能8051核、片内FLASH及功能强大的外设集。此外,XC800系列产品内部集成的片 内振荡器和支持3.3V或5.0V单电源供电的嵌入式电压调节器(EVR)进一步增强了产品性能并有效地节省了系统成本。XC866除了提供片内 FLASH的产品外,同时推出同系列兼容ROM 产品,为大批量生产提供了进一步节省成本的空间。
单片机结构图
引脚图
多功能引脚举例
-P0.0 引脚12
TCK_0 JTAG 时钟输入
T12HR_1 CCU6 定时器12 硬件运行输入
CC61_1 捕获/比较通道1 输入/输出
CLKOUT 时钟输出
RXDO_1 UART 发送数据输出
-P0.1 引脚14
TDI_0 JTAG 串行数据输入
T13HR_1 CCU6 定时器13 硬件运行输入
RXD_1 UART 接收数据输入
COUT61_1 捕获/比较通道1 输出
EXF2_1 定时器2 外部标志输出
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。