详情页
首页>资料大全>企业资讯
STSTM32 ARM Cortex-M0微控制器大幅提升集成度和用户体验
EEWORLD    发表于   2014-12-04

    中国,2014年12月3日 —— 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的STM32F091 ARM® Cortex®-M0微控制器,克服了目前定位在经济型应用的同类产品的限制,可提供大容量片上存储器和多达8通用同步/异步串行接收/发送器 (USART, Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter),为车载音响或三相电表等应用节省多路复用通信端口。

    STM32F091微控制器单片集成256KB的闪存和32KB的 SRAM存储器,足以实现Java堆栈,能够运行通常只有大存储容量或昂贵产品才能运行的复杂应用软件,带来令人满意的用户体验。全系列产品(包括经济型48引脚微控制器)均配备6个USART,其中3个USART能够支持智能卡、区域互联网 (LIN, Local Interconnect Network)、红外线传输 (IrDA, Infrared Data Association,IrDA) 和Modbus[ Modbus适用于可编程逻辑控制器串行通信协议。] 模式。

    该产品拥有一个灵活的功率架构,模拟电路包括工作电压3.6V的12位1.0µs ADC和双通道12位DAC,能够限度地扩大动态范围,同时数字电路可在更低的电压下工作,限度地降低功耗。此外,微控制器的I/O引脚可单独供电,无需电平转换器 (level shifter) 即可直接连接一个低压配套芯片,如应用处理器。

    STM32F091内置CAN2.0A/B支持功能,可用于控制汽车网络的车载信息娱乐应用及工业控制应用。此外,设计人员还可利用芯片内部集成的触控器以及SysTick定时器和实时时钟开发创新应用,其中实时时钟可提高实时处理性能,提供时间日期或日历功能。

    STM32F091采用多种不同的封装,包括48引脚和64引脚封装,以及适用于中国智能电表的符合防盐雾气腐蚀法规的的QFP100封装。STM32F091CBT6采用QFP48封装,内置128KB闪存。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 大联大 富昌 Avnet

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续