详情页
首页>资料大全>企业资讯
意法半导体的数字音频放大器荣膺2015 CES创新奖
EEWORLD    发表于   2014-12-05

    中国,2014年12月4日 ——横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)二度荣膺CES国际消费电子展创新设计工程奖 (Innovations Design and Engineering Award)。STA311B获得家庭音视频器件及配件类奖项。STA311B是数字音频处理控制单片解决方案,为多声道音频系统提供高音质、高能效的全数字功放功能。CES创新奖是一年一度享誉业界的消费性电子技术大赛,旨在表彰技术企业和开发人员在消费性电子产品领域取得的出色设计和工程研发成果。

    意法半导体执行副总裁兼美洲区总裁Bob Krysiak表示:“STA311B兼具有益性能与灵活性,此次获奖对这款产品是相当大的肯定。STA311B不仅可以降低成本,同时还能提升听觉体验,完整的功能和优异的动态范围使这款音频处理器成为家庭影音系统的解决方案。”

内置FFX技术的STA311B多声道数字音频处理器

    作为数字音频芯片市场的领航者,意法半导体发布了STA311B世界首个集成高动态范围 (HDR, High Dynamic Range) 音频信号采集技术 (audio-signal acquisition technology) 和FFX™ (Full Flexible Amplification) 输出功能的音频处理器。FFX™ 是意法半导体独有的高效音频放大器控制技术。该单片放大器是一个强大、灵活且简单易用的音频处理器解决方案,整合了所有尖端的音频处理技术。

    音频处理器是有源音箱、扩充基座 (docking station) 以及数字媒体播放器等家庭影音系统的重要组件。新STA311B处理器的高集成度使其适用于高低端家庭影音系统。

    大奖评委由工业设计师、工程师和专业媒体人组成,获奖产品将于2015年1月美国拉斯维加斯CES国际消费电子展上展出。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Onlinecomponents Master 安富利

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续