详情页
首页>资料大全>企业资讯
多款产品齐开花,世强“盛装出席”IME/China2014
EEWORLD    发表于   2014-12-05

    2014 年10月29日,备受瞩目的IME/China2014第九届优创微波及天线技术展览会在上海隆重开幕,云集四海优秀厂商,共创了一场行业盛宴。世强携丰 富微波产品“盛装出席”,网罗AVAGO、INFINEON、ROGERS、EMC RFLABS 、EPSON 等业界知名品牌先进的技术及解决方案。

    无论是2013年4G牌照的尘埃落定还是物联网技术的蓬勃发展,都为通信市场带来了新的活力和机遇。随着4G网络建设规模的推进,4G产业链快速走向成 熟,4G手机终端款式也不断丰富,价格区间不断拓展,出货量增长明显。世强的市场经理程旭接受微波射频网的采访时表示:“2014年底FDD的牌照发布会 刺激联通和电信在4G的投入,包括基站建设和终端发布,以争夺更多的4G用户,2015年依然是通信行业和手机行业快速发展和充满机遇的一年。AVAGO作为业内有保障的3G/4G手机PA/双工器、滤波器供应商,产品涵盖所有3G/4G制式手机PA,支持高通、MTK等平台”。

世强市场经理接受微波射频网采访

    当司机出现操作失误时汽车会自动报警;公文包会提醒主人忘带了什么东西;衣服会“告诉”洗衣机对颜色和水温的要求,这些你对生活的美好梦想如今都找到了好的照进现实的契合点-物联网。早在2012年,中国物联网产业市场规模已经达到3650多亿元,作为通信网络之后的另一个万亿级市场,物联网将是下一个推动世界高速发展的“重要生产力”。展会现场展出的AVAGO射频微波及毫米波半导体器件基于的E-PHEMT工艺,包含低噪声放大器系列、驱动放大器系列、微波毫米波系列,助力无线通信领域,可加快实现“物尽其用、联通生活、网进天下”的智慧生活。

AVAGO 射频微波产品展示

    伴随着4G网络在通信行业带来的巨大商机,5G网络的发展也如同星星之火,渐有燎原之势。此次展会上,世强展出了Rogers高性能陶瓷板材4350,此款板材可以用在5G通信领域,具有极低的介质损耗及优异的被动互调响应性,适合于移动基站天线微带线的应用。无独有偶,Rogers高可靠性PTFE板材在低插损的前提下能够满足高性能,在微波天线应用方面具有突出优势。世强的工程师表示“Rogers(罗杰斯)是全球性的制造企业,作为材料技术领域者,Rogers 的板材凭借极其稳定的电气性能和严苛的批次一致性,在行业内大受好评”。

世强工程师向参会者介绍 Rogers 板材

    此外,展会现场引起广泛关注的还有英飞凌的24G收发一体芯片BGT24Mxx,BGT24Mxx是当前市场上24GHz ISM频带雷达收发一体家族中集成度的一个系列,相对于分立器件设计来说,其可节约30%的PCB板空间。可以用在智能开门器、智能停车场、警用测速仪、路灯系统等应用中。

    世强是中国电子行业秀的授权分销商之一,作为无线通信领域重要的整体解决方案提供商,世强积累了二十多年通信领域的服务经验和资源,代理的产品覆盖面 广,从无线终端到基站;从天线到BBU;从局端设备到终端设备;从传统调制到软件无线电的完整链路。多条产品线齐发,满足客户多样化的需求。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 分立器件 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续