示波器是现代社会不可或缺的仪器。你也许会说,难道不是只有工程师才会用示波器么?其实示波器并没你想象的那么专业,潜水艇在深海中是通过示波器感知外部事物,心电测试同样通过示波器测出心率波形。
而一提起示波器,大多数人脑中大概都会浮现出一个长方体的盒子,连着乱七八糟的电源线和探头,十分笨重,现在小编为您推荐一款打破观念绝对酷炫的示波器—Oscilloscope Watch!没错,这是一款可以戴在手腕上的示波器手表,戴上它参加Geek们的聚会,绝对酷到没朋友!
Oscilloscope Watch既是手表也是示波器,它具有现代腕表的所有功能,比如时间显示,日历显示,闹钟等。作为一个示波器,Oscilloscope Watch采用Xprotolab电路,集成示波器、波形发生器、逻辑分析仪、协定嗅探器、频率计数器等功能,虽然可能不能代替专业示波器,但是面对普通应用例如对Arduino项目做电子剖析是足够的。
Oscilloscope Watch采用开源硬件,八位微控制器XMEGA,设计者提供了一个源程序,用户可以在其基础上使用C语言或者汇编语言编写自己需要的程序。
提到可穿戴设备不能绕过的就是电源问题,Oscilloscope Watch特意延长设备的电池寿命,当示波器功能关闭时,每次充电可以使用超过一个月,当示波器功能开启时,可每次充电可连续使用12个小时。
Oscilloscope Watch的外壳是3D打印而成,虽然看起来很宽厚,但和实际电子表大小相仿。屏幕采用电子纸显示屏,功耗低,对电池的损耗小,而且具有高速的刷新频率。
探头采用特殊的9针,内嵌BNC适配器,以便使用标准探针。为了实现便携式的设计,探头可以放在钥匙串或者表带中。
技术规格:
ATXMEGA256A3U 256KB闪存,16KB SRAM,EEPROM 4KB
夏普LCD内存显示器1.28寸,128×128像素
手表尺寸:2“×1.6”×0.6“
锂离子电池:400mAh,通过微型USB接口充电
内部PDI接口
八个触摸式开关
USB连接:可连接PC程序,也可连接Android程序。
逻辑分析仪规格
8数字输入,3.3V / 5V
采样率:16MSPS
频率计数器:16MHZ
缓冲区的大小:4096字节
协议嗅探器规格
UART:5,6,7,8位数据格式,2560字节的缓冲区。
SPI:时钟439kHz,CPOL和CPHA,2560字节的缓冲区。
I2C:时钟400kHz,2048字节的缓冲区。
示波器规格
2个模拟输入
采样率:4MSPS
模拟带宽:200kHz
分辨率:8位
输入阻抗:1MΩ,15pF
每通道的缓冲区大小:4096字节
输入电压范围:-14V至+ 20V
任意波形发生器规格
1个模拟输出
转换速率:1MSPS
低通滤波器:在50kHz
分辨率:8位
输出电流> +/-7毫安
缓冲区大小:512字节
输出电压:+/- 4V