详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星研发Exynos数据芯片 抗衡高通、英特尔
互联网    发表于   2014-12-09

高通(Qualcomm)和英特尔(Intel)公开了下载速度可达450Mbps的新一代移动装置数据芯片LTE Modem,三星电子(Samsung Electronics)也致力于研发次世代Exynos Modem产品。三星2015年预计搭载在旗舰智能型手机的Exynos 7 Octa移动应用处理器(AP),将支援次世代LTE速度。

据韩国IT Today报导,三星瞄准2015年市场,正全力研发新数据芯片。新芯片为2014年三星LTE下载速度支援300Mbps的Exynos Modem 303的后续作品,三星将加强零组件內化的策略。

高通和英特尔日前公开支援下载速度450Mbps、上传100Mbps的次世代通讯芯片,为高通Gobi 9x45和英特尔XMM7360,两款数据芯片特征在于支援三载波聚合(3CA)。

三载波聚合是将3个LTE频带聚合以达到高速资料传输速率的技术。舉例来说,10MHz频带可提供的LTE下载速度为75Mbps。若将两个载波聚合在一起,可实现150Mbps下载速度。在韩国又以“宽频LTE”的行销用语称之。

高通、英特尔的Gobi 9x45和XMM7360为支援高速LTE的次世代芯片,并结合高阶AP。高通预计2015年上半推出的Snapdragon 810可望与Gobi 9x45结合,将搭载在多家制造厂的旗舰机种上。例如三星电子Galaxy S6(暂名)和乐金电子(LG Electronics)的G4等。

三星更积极研发可实现下载速度450Mbps且支援3CA的数据芯片。三星在高通数据芯片蓝图和LTE单芯片解决方案的攻势下,陷入艰难的处境。2014年三星通过推出Exynos AP、Exynos Modem及单芯片Exynos ModAp等,架构整合性产品阵容,试图摆脫对高通的依赖。而2015年,三星更有必要集中推动此策略。

三星2014年研发出Exynos AP和Exynos Modem 303,2015年也将在数据芯片领域加强技术竞争力。同时通过Exynos ModAP,加强单芯片解决方案。目前以普及型智能型手机为目标的单芯片解决方案,未来可望再扩大到高阶机种。 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 大联大 富昌 Avnet

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续