详情页
首页>资料大全>企业资讯
Vishay发布用于软开关拓扑的双片600V快速体二极管MOSFET
EEWORLD    发表于   2014-12-10

    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布600V EF系列快速体二极管N沟道功率MOSFET的两款器件---SiHx28N60EF和SiHx33N60EF。Vishay Siliconix SiHx28N60EF和SiHx33N60EF具有低向恢复电荷和导通电阻,能够在工业、电信、计算和可再生能源应用中提高可靠性,节约能源。

    今天推出的600V快速体二极管MOSFET采用第二代超级结技术制造,很好地补充了Vishay现有的标准E系列元器件,扩充类似相移桥和LLC转换器半桥等可用于零电压开关(ZVS)/软开关拓扑的产品。

    SiHx28N60EF和SiHx33N60EF的反向恢复电荷(Qrr)比标准MOSFET低10倍以上,可在这些应用中提高可靠性。低反向恢复电荷使器件能够更快地再次隔离完全击穿电压,有助于避免因击穿和热过应力而失效。另外,减小Qrr使器件的反向恢复损耗低于标准的MOSFET。

    28A SiHx28N60EF和33A SiHx33N60EF有4种封装,分别具有123Ω和98Ω的超低导通电阻及栅极电荷,能够在太阳能逆变器、服务器和通信电源系统、ATX/银盒PC开关电源、焊接设备、UPS、电池充电器、半导体生产设备,以及LED和HID照明等高功率、高性能的开关电源应用里实现极低的传导损耗和开关损耗,从而节约能源。

    这些器件可承受雪崩和整流模式里的高能脉冲,保证极限值100%通过UIS测试。MEOSFET符合RoHS,无卤素。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 二极管 开关电源 富昌 Avnet Arrow

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续