详情页
首页>资料大全>企业资讯
新型“高性能DFB半导体激光器”已经研发成功
eefocus    发表于   2014-09-10

近日,福建省科技厅组织专家组对中国科学院福建物质结构研究所苏辉研究员主持的福建省科技重大专项专题“光通信的高性能半导体激光器和探测器的研发与产业化”进行验收。

该项目研制出满足光通信需求的高性能DFB半导体激光器和PIN-TIA探测器,突破了半导体激光器和探测器芯片设计、外延生长、加工以及镀膜等关键技术,搭建了完整的半导体激光器与探测器芯片生产线及测试平台,并形成了月产20万颗芯片的生产能力。

项目研制的高性能半导体激光器,在–40℃到85℃的工作范围内、无冷却情况下,保持边模抑制比大于35dB,阈值小于20mA,斜率效率大于0.35mW/mA,3dB的带宽大于5GHz。研制的PIN-TIA探测器,实现在–40℃到+85℃工作范围内,可探测的波长范围在1100~1600nm,保持暗电流约5nA;在两个典型工作窗口1310nm和1550nm,保持响应度大于0.9A/W,器件的3dB带宽大于3GHz。

项目执行期内,共申请发明专利2件,授权实用新型专利1件,发表论文4篇;并实现了批量销售,获得千万元以上的销售订单。

该项目从源头上突破了“光芯片”制备的核心技术,生产的“光芯片”产品填补我国三网融合中核心器件产业空白,成功打破国外的技术和产品垄断,改变了我国此类产品依赖进口的局面,解决了我国光纤入户“后一公里”技术瓶颈,已与国内多家光通信下游企业形成战略合作伙伴关系,推动了我国电子信息产业快速发展。同时,创新“人才团队+项目+成果”成果转化模式,组建了中科光芯光电科技有限公司,促进科技与经济紧密结合,为科技成果转化为现实生产力提供借鉴和参考。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 贸泽 大联大 富昌

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续