详情页
首页>资料大全>企业资讯
奥地利微电子推出先进的光学传感器系列
EEWORLD    发表于   2014-12-11

    TMG399x智能传感器组件为智能手机、平板电脑及其他消费电子设备提供灵活且高度集成的非接触式用户界面和显示屏管理功能。

    中国,2014年12月9日——的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日发布新的智能传感器系列,集成包括手势检测和Mobeam条形码仿真技术在内的六大传感器功能。TMG399x产品系列非常适用于智能手机、平板电脑以及当今市面上许多其他消费类电子产品的非接触式手势控制和显示屏管理。

    奥地利微电子开发的手势识别软件支持广泛的手势应用,实现了消费电子设备的非接触控制。手势检测功能利用四个定向二极管来感知反射的红外线能量,然后将该数据转换为物理运动信息,包括速度、方向和距离。由于传感器越来越多地被运用于当今的移动设备中,对传感器集线器架构的支持已经成为实现系统性能的一个重要条件。

    TMG399x手势识别软件目前支持优化的安卓驱动,同时提供可用于高通Snapdragon 6xx和8xx处理器系列上的ADSP的库文件,实现了四个方向的手势传感、环境光传感、接近传感和其他所有标准功能。奥地利微电子的软件提供了拓展的手势识别功能,包括支持八个方向的手势传感、按钮和轻击功能。奥地利微电子正着手开发基于其他业内的传感器集线器方案的完整方案。

    手势识别功能模块能够自动消除环境光的影响、排除光学串扰,配备2个8位模数转换器、可节省功耗的交互延迟、32数据集FIFO和12C通信接口,既能满足简单的“东南西北”手势传感也能实现复杂的虚拟按键和轻击等广泛的手势检测要求。可调整的红外LED输出和优化的手势算法将功耗和噪音降至低。

    TMG399x产品系列还集成了来自奥地利微电子行业的颜色传感器。精确的颜色及亮度控制是在日光灯、白炽灯和太阳光等多种光源下执行便携式设备显示屏管理的决定性要素。接近检测由红外LED和传感器构成,经优化可用于探测100毫米以内的物体,也可用于简化产品用户界面,如智能手机触屏的智能开关控制。接近检测通过了100毫米距离的工厂校准,使原始设备制造商无需在生产线上进行校准,帮助简化终端产品的制造过程。

    奥地利微电子的Mobeam技术使系统设计师更容易地将电子商务功能集成到智能手机和便携式电子设备中。TMG399x Mobeam条形码仿真功能使智能手机中的电子条形码能够成功被零售终端的一维POS机读取。集成的红外光调制功能利用模块内部红外LED模拟其他的光学收发设备或模拟一些复杂的光学信号。一个配备128字节RAM的多功能状态机可产生符合多种光学协议的仿真信号。

    奥地利微电子光学传感器业务高级市场经理Russell Jordan表示:“TMG399x系列红外非接触式手势传感器帮助增强用户体验。随着智能手机、可穿戴式设备、家用自动化及控制等消费类电子设备展现出愈加强大的功能性,应用在这些受空间限制设备中的传感器将帮助提高人与系统的交互能力,无需触碰操控也能识别用户动作并作出回应。我们推出的这款高度集成化、功能强大的小型传感器真正开辟了人机交互的新纪元。人机交互技术将在触觉、视觉、听觉和非接触式手势识别等多元且互补界面的融合中不断发展,为技术和用户提供直观、无缝的交互界面。”

供货

    TMG3993和TMG3992现已量产。奥地利微电子提供TMG399x系列产品的评配套件。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 二极管 模数转换 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续