详情页
首页>资料大全>企业资讯
德豪润达呈现财务危机四伏 掏空雷士也难救
eefocus    发表于   2014-09-10

德豪润达8月27日发布公告称,2014年上半年,公司实现营业收入19.35亿元,比上年同期增长42.98%,其中,LED行业实现营业收入10.43亿元,比上年同期增长50.39%;小家电行业实现营业收入8.82亿元,比上年同期增长35.30%。报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润3870.25万元,比上年同期下降23.36%,虽然净利润比去年同期有所下滑,但是扭转了今年一季度亏损的状况。


“干货”没有“水分”足

据德豪润达半年财报显示,公司的超一半营收来自LED,一半少一点的来自小家电。据了解,上半年,德豪润达led行业实现营业收入10.43亿元,比上年同期增长50.39%。值得一提的是,上半年德豪润达led业务销售收入创历史新高,LED整体收入规模首次超过了小家电业务。


德豪润达表示,上半年公司的led产品研发取得重要成果,发布了命名为“天狼星”的新一代led蓝光倒装芯片、命名为“北极星”csp(芯片级封装)led白光倒装芯片,公司在全球led倒装芯片领域技术、产品性能方面已处于行业水平,在led芯片领域的竞争力正在迅速提升。


上半年德豪润达小家电行业实现营业收入8.82亿元,比上年同期增长35.30%。德豪润达表示,在海外市场逐渐复苏的刺激下,公司小家电事业部通过不断优化客户结构、加强成本管控、借助互联网的新兴营销模式,同时不断丰富产品线如母婴产品-婴儿辅食机、多功能厨房神器等措施,保持了业务的稳定增长,盈利能力保持总体稳定。


但是据行业人士分析,小家电业务一直是德豪润达的强势业务,但是发展到至今,小家电市场面临瓶颈。在外销市场上,德豪润达没有自己的销售渠道,也没用强势品牌。所以才转到LED,但是转的太急。据了解,LED成为德豪润达的主营业务实际山只花了1-2年的时间。所以对于“门外汉”的德豪润达的这种跨界经营,并巨资投入,不料却遭遇产能过剩,遭遇“双杀”,以致造就了今天的局面。而其牵手雷士照明实则是为了强化LED产业,不料却出现交叉失误。对于德豪润达与雷士照明需要的是资本磨合,此次内斗使对双方都是百害而无一利。


政府补贴成“扭亏法宝”

据了解,虽然德豪润达半年报显示,德豪润达2014年1-6月主营业务收入为19.35亿元,虽同比增长42.98%,但归属于上市公司股东的净利润为3281万元,同比下滑35.03%,一改往日亏损,实现盈利。实则是公司上半年有6443.08万元政府补助支撑,若不是依靠政府补贴支撑,德豪润达上半年的盈利状况将更加难堪,在扭亏的泥潭里仍旧难以自拔。


依照会计算法,“归属于上市公司股东的净利润=扣非后净利润+非经常性损益”,而非经常性损益包括出售资产收益、计入当期损益的政府补助等。因此,如果扣非后净利润为负,而净利润为正,且“扣非后净利润+计入当期损益的政府补助金额”为正时,那么政府补助是其扭亏为盈的“依赖”。


回看德豪润达上半年报告,归属于上市公司股东的净利润为3281万元,扣非后净利润为-1796.45万元,政府补助收入共6443.08万元,按照上述算法分析,德豪上半年立马“扭亏为盈”,如此严重的“补助依赖症”再一次证明德豪润达的经营惨况。


而2009年以来,中国各地政府加大扶持LED产业力度,对购买MOCVD进行补贴,在此背景下,德豪润达开始进军LED行业。据统计,德豪润达自2009年至今获得计入当期损益的政府补助累计达11.09亿元,而净利润只有8.47亿元。补贴竟是净利润的1.3倍。由此可见,政府补贴粉饰了德豪润达大部分的所谓“业绩”。此次业绩的真实曝光一下子让雷士内斗背后的深层次原因浮出水面。


在各种名目下,政府发给上市公司的补贴起到了“增厚业绩”作用,金额动辄是净利润的50%以上,有的甚至达到几十倍,帮助实现扭亏为盈,避免企业披星戴帽甚至退市。通过德豪半年报可以看出,政府补助俨然成为了它的“扭亏法宝”,如果雷士落在王冬雷手上,估计后也免不了混进这趟“补助浑水”当中。


画饼充饥 成公认融资“专业户”

公开资料显示,2011年至今,德豪润达实现了三次定增再融资,成为A股罕见的再融资“专业户”,据统计,近几年德豪润达的融资金额逾51亿,足见其不仅仅是“画饼”将政府补助当作“主业”的高手,同样是资本市场的“圈钱”高手。


据资料显示,2010年10月19日,德豪润达9.54元/股向4名特定对象非公开发行16000万股,募资净额为150637.88万元;2012年3月19日,又以15.61元/股向8名特定投资者非公开发行10000万股,募资净额为152224.56万元;2014年6月6日,再以5.86元/股向2名特定对象非公开发行23000万股,募资净额为133730万元。


除了上述合计定增再融资43.66亿元外,德豪润达还于2013年3月通过发行公司债券,获得募资净额79120万元。


但累计获得超51亿元再融资的德豪润达,尽管号称已经建成八大产业基地并形成了LED全产业链布局,其募投项目却陷入“画饼”境地。


按照2013年年报,德豪润达定增募投的LED芯片、LED封装、LED照明、LED外延片等4个项目,全部未达到预计效益,并且其中3个项目去年共亏损10431.22万元。


不仅如此,德豪润达还以LED封装项目和LED外延片项目产能严重供过于求的理由,将其尚未使用的募资12163.83万元用于补充流动资金,LED芯片项目、LED照明项目及其他节余募资的427.79万元也全部用于补充流动资金。


德豪润达利用再融资补充流动资金的金额亦达到令人瞠目的地步,除了上述变更用途的募资,其发行的79120万元公司债券及今年定增募资的133730而德豪润达对雷士照明控制权的争夺,亦被解读为将埋下复制获取政府补贴、增发再融资及发债等资本运作路径的做法。


但对于今后是否延续获得政府补助,德豪润达工作人员称,虽然政策性补助不可控,但科技专项、新兴产业发展等的政府补助,公司可以申请。


“雷士内斗”重演可能性大

8月初,雷士照明董事会发布公告罢免吴长江首席执行官一职,围绕雷士照明创始人吴长江与董事长王冬雷的“雷士风波”拉开序幕。8月29日,雷士照明在香港召开临时股东大会,占投票股东所有持股数95.84%的股东,均赞成罢免吴长江董事及董事会下属委员会的所有职务。至此,吴长江离开雷士照明终成定局。


此次“雷士风波”中,曾一度导致雷士照明万州、惠州基地停产,供应商供货也受到一定影响。德豪润达为持有雷士照明27.1%股权的大股东,同时吴长江则是持有德豪润达9.31%股份的第二大股东,德豪润达是否受到“雷士风波”影响?邓飞表示,德豪润达虽是雷士照明的大股东,但并未参与到雷士照明的经营中,“德豪润达的正常生产经营没有受到影响。”


8月16日,德豪润达发布公告称,公司实际控制人、董事长兼总经理王冬雷辞去德豪润达总经理一职。邓飞告表示,王冬雷辞任德豪润达总经理职务,是为了尽快恢复和稳定雷士照明内部秩序。在未来一段时间内,王冬雷的工作重心会放在雷士照明上。但邓飞表示,雷士照明终会按照国际化战略聘请职业经理人,等雷士未来平稳后,王冬雷还会回到德豪润达担任总经理一职。


但是,在德豪润达半年报中中发现,上半年德豪继续收购了雷士照明6.86%的股权,进一步提升了公司在雷士照明的重大影响能力,有利于后期的进一步整合。随着吴长江出局,王冬雷已拥有了雷士照明的绝对控制权。


对于如今的结局,据德豪润达的财报和吴长江的说辞,王冬雷或将雷士照明的核心产品转入德豪润达,有人猜测王冬雷会借用雷士做为垫脚石来实现德豪润达的盈亏转换。但是小编认为,如果王冬雷真的这么做了,采用这种“拆东墙补西墙”的做法,恐怕会危及股东的利益,到时恐怕王冬雷就没这次这么顺利,或将赶出雷士,也就是雷士还将面临第四次内斗。万元,皆全部用于补充流动资金,并且之前定增募资中已有30444.91万元用于补充流动资金。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 大联大 富昌 Avnet

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续