详情页
首页>资料大全>企业资讯
英飞凌凌捷掩膜™安全芯片销售额增长显著
EEWORLD    发表于   2014-12-11

    2014 年 12 月 10日,德国慕尼黑讯——作为支付和身份应用安全解决方案的主要供应商,英飞凌科技股份有限公司 (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) 今日宣布,其业界的硬掩膜方案凌捷掩膜™ 安全解决方案的市场需求进一步增长。至 2014 年底,用于支付应用的凌捷掩膜芯片出货量有望达到 15 亿颗。这表示出货量在两年内增长了15倍。英飞凌是智能卡领域高度安全且灵活的安全平台开拓者,目前公司是业内采用这一高安全技术方案的,为支付卡以及驾驶执照或电子身份证件提供成熟可靠的商业化产品。

    “凌捷掩膜产品组合使我们在智能卡支付市场上增长优势显著。例如,美国签发的 EMV 支付卡已有二分之一使用我们的产品,”英飞凌科技股份有限公司副总裁兼智能卡与安全事业部总经理Thomas Rosteck说道。“通过降低制造成本和缩短上市时间,我们灵活的技术能有效帮助智能卡制造商取得成功,并让他们能够更好地应对全球EMV持续迁移日益增长的需求。”

    作为高安全性的硬掩膜方案,凌捷掩膜安全芯片通过实现灵活的卡设计和生产,以及缩短上市时间来提高智能卡制造商的竞争力。此外,凌捷掩膜提供支付或身份应用等多种应用所需的无以伦比的EEPROM内存容量,满足了当今社会金融IC卡多应用的趋势,同时为公共交通提供非接触式票务解决方案。英飞凌灵活的安全控制器满足当前安全标准。产品均通过国际通用准则 (Common Criteria) EAL 6+(高级)认证和 EMVCo 认证。

    除了智能卡,结合小尺寸特点的凌捷掩膜技术是智能穿戴设备的理想选择。这种技术让设备制造商在设计产品时能够以的安全级别将支付等应用与交通票务相结合。

    从ROM到以EEPROM为代表的NVM是智能卡芯片行业发展的必然技术过程, 凌捷掩膜是具备先进安全机制和可靠性且更灵活的EERPOM内存技术。如今,凌捷掩膜已成为面向未来的支付卡业界标准并已进一步获得认可,它同时可用于电子身份证或电子护照等电子官方证件。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 IC采购 芯片采购网 ICKey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续