详情页
首页>资料大全>企业资讯
Marvell PXA1801助力Alps Electric推出汽车4G LTE通信模块
eefocus    发表于   2014-12-12

以“Smart Life and Smart Lifestyle(美满互联、品‘智’生活)”为愿景,为移动通信、存储、物联网(IoT)、云基础设施、数字娱乐及家用内容交付提供完整芯片解决方案和Kinoma软件的全球领导厂商美满电子科技(Marvell)近日宣布,Alps Electric公司已推出全球小的UMDZ系列汽车4G LTE高速数据通信模块,该系列模块的尺寸为28.90mmx29.80mmx4.22mm。Alps Electric UMDZ系列模块采用Marvell ARMADA Mobile PXA1801多模4G LTE调制解调器,支持2G、3G和4G LTE通信协议,可在包括欧洲、北美、中国和日本在内的全球各地广泛使用。ARMADA Mobile PXA1801支持Category 4数据传输速率,实现下行链路150Mbps、上行链路50Mbps的吞吐量。Marvell调制解调器采用灵活、高效的架构,可为汽车、智能电表、M2M、数字标牌以及其他新兴应用快速生产可靠、安全及经济实惠的数据通信组件。除了Marvell PXA1801 4G LTE调制解调器,Alps  Electric的UMDZ通信模块还采用了Marvell PMIC组件和88RF858 RF收发器。

Marvell公司总裁、联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“我很高兴看到Alps Electric成功推出全球小的汽车4G LTE通信模块。Marvell能够与全球顶级运营商以及关键生态系统合作伙伴紧密合作,引领行业向全球消费者提供先进的车载互连解决方案,这令我倍感自豪。4G LTE不仅对智能手机和平板电脑而言是重要技术,对诸如汽车、M2M、智能家居和物联网应用等很多激动人心的全新应用而言也是关键推动力。感谢Alps Electric和Marvell专注的团队,感谢他们为全球大众市场带来这一开创性的产品。”

Alps Electric公司无线互连工程部M6高级经理Hideo Izumi表示:“我们很高兴与半导体公司Marvell合作,推出全球小的汽车4G LTE模块。Marvell的创新性移动平台是非常成熟和完整的解决方案,帮助我们开发出高质量与高性能的通信模块。我们盼望与Marvell团队持续开展合作。”

越来越多的汽车制造商正在寻求将车载高速数据通信系统与外部世界相连接的技术。汽车制造商通过采用Alps Electric先进的通信模块,可提供地图更新、目的地和交通信息等关键的车载导航系统功能,还可为车载娱乐、云和大数据服务、eCall以及通用互联网访问提供高速数据。

UMDZ系列LTE模块的主要特色包括:

  • 尺寸仅为28.90mmx29.80mmx4.22mm,是全球小的汽车LTE模块;
  • 内置LTE(4G)以及2G和3G的多模支持;
  • 可应用于全球各地,包括欧洲、北美、中国和日本;
  • 为不同地区进行了模块级认证。

Marvell ARMADA Mobile PXA1801的主要特色包括

  • 支持第九版LTE FDD/TDD以及MIMO、R8 WCDMA和GSM/GPRS/EDGE;
  • 全面集成的平台解决方案,通过了广泛的IOT、PTCRB、GCF现场测试和运营商认证;
  • 支持多频LTE、多频WCDMA、4频EDGE/GSM和DigRF3G/4;
  • 支持多种无线平台功能,允许3G/WLAN/BT共存以支持IMS、VoIP以及其他先进的运营商设备;
  • ARM和DSP内核,包括Marvell设计的ARM辅助内核以及数据包处理加速器;
  • L1指令和数据缓存;
  • L2缓存;
  • ITCM和DTCM。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 大联大 富昌 Avnet

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续