详情页
首页>资料大全>企业资讯
LG Innotek推出基于CSRC9300™的蓝牙® 与Wi-Fi®组合模块
EEWORLD    发表于   2014-12-12

    采用CSRC9300的RBHA-C215A是首批获的一级汽车供应商采用的模块,可满足汽车厂商对先进的连接性能及高品质音频的需求。

    CSR公司日前宣布的材料和组件制造商 LG Innotek在其产品中搭载CSRC9300™芯片,这是一款面向高级车载娱乐信息系统及连接功能的解决方案。LG Innotek同时也是CSR在汽车领域的长期合作伙伴。

    CSRC9300汽车级芯片集成了高速Wi-Fi®、蓝牙®4.1及相衬的音频功能,将获LG Innotek应用于其新型汽车连接模块RBHA-C215A当中。该类型组合技术可打造出一系列激动人心的用例,包括无钥匙进入、借由Bluetooth Smart减少信号线、Mirrorlink与Miracast视频画面分享功能、高保真宽频语音免提电话以及CD般品质音频(通过蓝牙与aptX®收听音乐时)。CSRC9300具备的Wi-Fi功能意味着该模块可为多用户Wi-Fi热点及多个视频流提供高带宽连接。

    CSR公司技术营销经理Jimmy Pai表示:“通过将CSRC9300芯片整合到LG Innotek的产品当中,我们为汽车制造商提供了一套独特的完整解决方案,这也是我们与LG Innotek坚持长期合作,为汽车市场提供的连接与娱乐信息系统技术的又一重大成就。凭借LG Innotek模块设计的卓越性能与CSRC9300芯片的强大功能,我们的产品将获得汽车一级厂商及OEM客户群的广泛关注。LG Innotek已和许多的一级供应商展开合作,将RBHA-C215A整合到他们的产品设计当中,这些新品预计将于今年开始投产。我们相信从2015年开始将会陆续出现更多使用我们产品的设计方案。”

    LG Innotek公司研发中心研究专员J.K. Ku表示:“CSRC9300芯片具备一流的蓝牙/Wi-Fi功能及卓越的兼容特性,通过结合我们的高精度模块设计与先进的天线技术,可为OEM厂商提供一套完整的解决方案,满足他们的各种娱乐信息系统开发需求。CSRC9300不仅能够提供更高带宽的Wi-Fi连接,它还成功集成了宽频语音及aptX等多项技术,从而能够帮助解决蓝牙传输时的实际音质问题。”

    LG Innotek公司开发部首席研究工程师IP Park表示:“RBHA-C215A模块可满足车载应用领域对蓝牙/Wi-Fi组合平台模块的增长性需求,因而能够显着提升 OEM厂商的竞争优势。”

    CSRC9300是一款成本优化型连接组件,可确保较低的外部物料成本(BOM),这意味着CSRC930不仅可为LG Innotek等模块设计厂商的设计方案节约占位面积,同时其高水平集成度还可为他们降低设计复杂度。模块设计师可访问CSRSupport 获取高品质方案设计开发的相关技术资料,包括数据表、范例设计及应用说明文件等。

图为LG Innotek公司的RBHA-C215A模块

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 ICKey 云汉芯城 Digikey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续