详情页
首页>资料大全>企业资讯
旗舰版魅族MX4 Pro配置曝光 十月发布
腾讯科技    发表于   2014-09-10
  
腾讯数码讯(水蓝)尽管魅族MX4发布后受到无数网友的追捧,但还是有不少人仍在痴心等待旗舰版本MX4 Pro的到来。日前,在网络上泄露所谓魅族MX4 Pro的相关配置信息之后,行业分析师潘九堂在微博上爆料称,魅族MX4 pro将采用三星Exynos 5430八核处理器,将于10月份正式发布,原定价在2500元以内,但由于魅族MX4超预期成功,预计部分配置和定价可能会发生变化。
疑似MX4 Pro配置曝光
相比已经发布的魅族MX4,所谓的旗舰版本MX4 Pro由于具备更强大的功能而备受期待。而根据此前泄露的所谓内部材料显示,即将推出的魅族MX4 Pro所拥有的功能规格堪称无与伦比。比如该机将拥有4GB的内存和配备2K分辨率级别的触控屏,内置三星定制版的Exynos 5430八核处理器,甚至还将前置摄像头升级为1300万像素。
不过,这份所谓内部材料泄露的一些信息真实度似乎不高。首先,该机所配的5.4英寸触控屏的分辨率2502×1536像素,这与过去曝光的2560×1536像素的传闻存在差异;其次,在介绍Exynos 5430八核处理器信息的时候出现了错误,实际应该是四个A15核心+四个A7核心。此外,该机所谓的2070万像素摄像头所采用的索尼IMX231传感器有点不靠谱,真实性存疑,至于4GB内存的配置,似乎并不会在魅族手机上出现如此激进的规格。因此,就整体而言这份所谓的魅族MX4 Pro的配置信息可信度并不高。
支持指纹识别
相对而言,行业分析师潘九堂在微博上披露的信息似乎更为准确一些。首先,魅族MX4 Pro确实装载的是Exynos 5430八核处理器,至于4G基带芯片则采用的是Marvell的解决方案,但仍然没有电信版本推出。此外,按照潘九堂的说法,魅族MX4 Pro还可能配有2K分辨率显示屏,将支持指纹识别功能,将会在今年十月份正式发布。
至于大家关心的价格方面,潘九堂给出的说法是原定价为2500元以内,但由于魅族MX4超预期成功,预计配置(比如触控屏)和定价可能有变化。
或存缺货问题
值得一提的是,尽管魅族MX4 Pro是否在十月份发布尚需证实,但至少可以肯定的是魅族MX4有可能在正式发售时存在缺货的问题。根据潘九堂的说法,魅族方面针对MX4的订单已经向供应商下达了超百万部(远超去年同期魅族MX3的量)的订单,并且受到预约激增的影响,订单数量还在增加。不过,由于MX4采用了一些非标准件(比如5.4英寸触控屏),所以潘九堂预计该机在头几个月肯定会是供不应求。
据悉,魅族MX4将于9月20日正式上市,16GB版售价为1799元,32GB版为1999元,64G版为2399元。











ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 云汉芯城 Digikey Mouser

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续