详情页
首页>资料大全>企业资讯
锂离子电池在电动汽车中好景不长,因为超级电容来了
eefocus    发表于   2014-12-12

因为中国混合动力客车对超级电容器的需求发生了变化,超级电容器的市场麦克斯韦技术公司的地位出现了暂时的动摇。

它现在面对的强大的革新者正在销售大型超级电容器组给电网管理和大型工程车辆的能量收集领域的供应商。虽然近有很多超级电容器公司被迫关门或被收购,但新进制造商Ioxus的业务增长率达到了100%,而另一家公司Nippon Chemicon的增长还要更快。

统计数据显示未来十年内超级电容器的增长率将达到30%。越来越多的制造商-现在是85家-将取得订单。

超级电容器在拓展新的应用领域时有一个明确的路线图。加州大学戴维斯分校的Burke教授认为,本田和马自达公司开始在其传统和混合动力汽车上采用超级电容器将迫使其他厂家采用更优化的以超级电容器为中心的方案来设计和提高可靠性和性能。他认为,目前被看好的锂离子电池和超级电容器之间的能量密度的差值其实远小于之前的理论值,因为在混合动力模式下,动力总成设计者仅使用电池容量的5-10%,以完成快速充/放电。

人们都想储存很多能量,但这并不是的方式。事实上,Burke在自己的混合动力汽车上进行过转换,并进行了广泛的研究,他发现可以采用更小的超级电容器来满足混合动力车的需要。

许多汽车制造商正在针对下一代混合动力车评估超级电容器,继中国客车制造商的实践之后,德国的MAN客车、丰田的一级方程式赛车,雅力士概念车和其他混合动力电动汽车都在考虑采用超级电容器代替锂离子电池。

另外,目前还有一种趋势,就是在传统汽车的起停系统和能量收集发电机系统中采用超级电容器,使之可以运行在低温和严苛的工作周期中。Burke教授认为,在电动汽车中采纳超级电容器,终有一天会出现跳跃式发展,但对他来说,“这需要一个漫长的过程”。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Arrow Chip1stop Future

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续