详情页
首页>资料大全>企业资讯
2015年医疗IT十大风险:机器人手术存隐患
中国数字医疗网    发表于   2014-12-15

   不可否认,医疗信息技术对改善患者医疗质量方面带来了诸多好处,但如果IT系统和医疗设备使用不当,也可能对患者安全造成严重威胁。美国急救医疗研究所(ECRI)列出了2015年需谨慎对待的十大技术风险。

   不论是不适当配置的工具、丢失的数据、松散的安全保护或糟糕的人工设备交互,都会给数据带来安全威胁,需提高警惕。

   ECRI官员表示:“我们的年度十大榜单旨在发现危险的潜在来源。这份榜单可以视为医疗机构提高患者安全措施的一种方式。榜单并非包罗万象,也不是对所有医疗机构全都适用。相反,它被设计为讨论患者安全以及制定医疗安全措施时重要参考。”

   以下为2015年健康信息技术十大风险:

1、警报危险:不充分的警报配置政策与实践

   警报迟钝——当照护者非常繁忙或不太敏感时,警报就被错过或忽略了,这是个严重的安全问题,但这还不是医疗供应商在改善临床警报系统管理时需要考虑的因素。

   ECRI发现,与警报相关的不良事件通常,追溯的结果通常是不适当的警报配置,医疗健康机构必须认真检查自身的警报配置政策和实践。

2、数据完整:EHR和其他健康IT系统中数据不正确或丢失

   正常情况下,EHR能为医生做出正确的治疗决策提供所需的信息;但故障时,不完整、不准确或过时的信息就会出现在患者记录中,可能会导致不正确的治疗决策,伤害患者。

   IT系统数据盗用的方式多种多样,一旦错误发生,就很找出问题所在并改正,ECRI指出患者数据不匹配、信息过时、错误使用缺省值、设备或系统间存在时钟同步误差等,都是医疗供应商必须注意的。

3、弄混静脉注射线路导致用药错误

   如果静脉注射液体被输到错误地址,或者以错误的速度注射,就可能引起潜在的威胁生命的危险。ECRI指出这种现象可能发生的几种方式:输液线路被连接到错误的吊瓶、错误的输液泵或多通道蠕动泵,或输液线患者被连接到错误的给药途径。

   导致这种混乱的因素包括智能输液泵不能区分输液线、将输液泵或多通道蠕动泵与对应的液体容器和输液方式相联合缺乏自动化方式。

4、内窥镜和手术器械的后处理不充分

   “几乎每年ECRI都忙于与医疗健康机构调查内窥镜后处理不当事件,并帮助这些机构制定更有效的处理规范。器械清理不适当可能的原因包括:器械本身很复杂(例如有狭窄通路或可拆卸活动部分的设备),制造商冗长或不完整的清洁说明,再处理工作人员的时间压力以及专业人才不足等。

5、由于设置错误或忽略警报导致呼吸机连接不畅未被发现

   为了防止救命的系统失灵,呼吸机整合了感应器和警报器,不论是呼吸回路中器件断开或是有气体渗漏,都能及时提醒照护者。ECRI表示,为了更加有效,警报必须被设置为适度水平,当发出声音时必须能被听到。ECRI“已经调查过类似事件,因为警报设置水平不适度,当断开时未能启动警报,或警报启动后,工作人员听不到,由此对患者造成了严重伤害。”

6、患者操作设备使用错误及设备失灵

   ECRI表示,现在有各种各样的患者操作技术以降低各种医疗活动中医务人员和患者的伤害,包括病员电梯设计(如顶置式、移动和站立式的)、横向转移辅助(板墙、滑梯、滚轴、充气床垫)以及特别设计的椅子和带轮担架等。但如果使用不当、保养不当或设备本身失灵,就可能造成伤害。

7、“过度放射”:诊断性放射线照射中未被发现的变化

   ECRI报告称:“随着成像技术的普及,高放射量与患者风险提高成正相关(比如增加癌症发展的长期风险)。因此,通常做法规定使用的剂量必须保持在为获得诊断信息所需的合理水平,换句话说,获得有诊断质量的影像所必须的剂量,既不能高,也不能低于此水平。

8、机器人手术:训练不足引发并发症

   ECRI称自己已经调查过几起与手术机器人相关的不良事件,发现机器人辅助的手术容易造成患者伤害。

   这些事件的发生与以下因素有关:调整团队成员的位置或床旁设备的位置以确保机器人的操作空间、手术过程中患者移位或者手术台意外挪动,而一般安全员未能与手术操作团队进行有效沟通,终导致了并发症的发生(如备用点高频电刀烧伤、器官穿刺及异物保留)。实际上,这些并发症是可以避免的。

   报告称:“医疗机构需要配备相应系统来提供适当的训练,通过完整的认证和不间断的手术团队能力评估等方式,降低患者风险。”

9、网络安全:医疗器械和系统保护不足

   ECRI表示:“医疗设备互联趋势越来越明显,网络作为中间桥梁存在诸多安全隐患,针对医疗设备的恶意攻击正与日俱增。”虽然目前还没有网络漏洞造成患者伤害的有力证据,但无论如何,医疗设备的网络安全也是来年必须引起注意的一大患者安全问题。

   “正如FDA指出的,网络安全保护的目标包括:防止利用医疗设备网络漏洞而引发设备故障、破坏医疗服务、非法访问EHR中的患者信息或破坏数据完整性。

10、不堪重负的医疗设备召回与安全警报管理程序

   “医疗设备可能出现很多问题,问题的严重等级各有不同,从无足轻重到性命攸关。一旦出现这些问题,生产厂家会发布召回令或制造商的安全提示,FDA 或ECRI等机构也会发布安全警戒。然而,单有警报还不足以保护患者免受伤害,医疗机构必须对警报做出适当回应才能避免伤害的发生。”


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 贸泽 大联大 富昌

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续