详情页
首页>资料大全>企业资讯
大佬动向早知道,图解英特尔、AMD未来两年CPU发展路线图
eefocus    发表于   2014-12-17

AMD、Intel每隔一段时间就会升级一次路线图,2014年基本上算是过去了,从明年Q1季度的CES展会开始,双方又会开始新一轮产品发布升级,这个过程一直持续到2016年初。A、I两家都不乏大量用户,明后两年的处理器大会什么时候发布,又有哪些亮点,我们又该期待哪一家?现在就用一张图让你看尽未来两年AMD、Intel的处理器路线图。

德国PCGH网站日前公布了一份AMD、Intel公司2015-2016年处理器路线图,这是他们综合各方消息自己绘制的,虽然不是官方的,不过大部分计划都是根据流露出的消息整理出来的,我们也做过报道,所以这个路线图还是很有参考意义的。
AMD 2015-2016年处理器路线图

首先来看红色阵营AMD,今年的Kaveri APU就不说了,FX处理器也没更新了,AMD下一个重点是Carrizo APU,之前官方已经纸面发布过了,该架构的APU主要有移动版Carrizo和低功耗移动版Carrizo-L,桌面版暂时存疑。

  

Carrizo的CPU将升级到第四代模块化架构Excavtar(挖掘机),GPU升级到新一代GCN架构,制程工艺维持28nm不变,TDP范围15-35W。Carrizo-L虽然名字相似,不过它实际上是取代Beema等低功耗APU,核心为Puma+升级版,TDP 10-25W。
这两款APU将在明年Q1-Q2季度上市。

桌面版Carrizo没有提及,之前有报道称因为Carrizo的28nm SHP工艺根据低功耗需求做了改进,并不适合桌面版,Carrizo这一代是没有桌面APU的,主力还是Kaveri APU,不过要是真没有Carrizo APU的桌面版,AMD在桌面产品线明年就彻底没新品了,很难相信有这样的情况,所以桌面版Carrizo APU还是有一定希望的,除非AMD实在太想不开了。

AMD在2015年的处理器产品线上就这么多东西了,再往后觉得期待终极大招Zen架构的X86新品了,这是吉姆·凯勒回归AMD之后的拳头产品,详情还不得而知,但AMD对这个新架构非常重视,其制程工艺也会升级到FinFET水平,但还不确定是TSMC的16nm或是Globalfoundries的14nm FinFET工艺。

此外,Zen处理器要等到2016年才能上市,插槽及内存都应该有更新,所以AMD到时候推AM4插槽、支持DDR4内存也不意外了。

再来看Intel的,相比AMD只有一款产品混日子,Intel这边产品又实在太多了,让人眼花撩乱。

大的方面,今年推迟了的14nm Broadwell处理器明年初开始爆发,此前已经推出了Broadwell-Y系列的Core M处理器,主打变形本市场。明年初的CES展会上,U系列则会是重点,目前曝光的产品线中已经有Core i5-5200U,主要取代现在热门的Core i5-4200U,频率提高到了2.2-2.7GHz,整合HD 5500 GPU,TDP为15W。

到了明年Q2季度(合理的可能是明年6月份台北电脑展上),Intel又该推出Broadwell-S桌面版处理器了,插槽还是LGA1150,兼容9系芯片组(8系理论上可以)。

Broadwell-S是不能超频的,2015年Q3季度开始Intel还会推出Broadwell-K系列,解锁倍频调节,其他架构基本不变,但会把128MB缓存带到桌面平台上来,进一步提升整合GPU的性能。

与此同时,第二代14nm处理器Skylake-S也要上市了,插槽升级为LGA1151,需要搭配100系列芯片组,支持DDR4,但初期上市的Skylake产品是不能超频的,不会跟Broadwell-K系列冲突。

明年Q4季度,Intel还会升级Skylake-Y/U低功耗系列了,重复Broadwell-Y/U系列的历程。Broadwell-K系列好景不长,Intel借着会在2016年Q1季度升级Skylake-K系列处理器,也能超频了。超旗舰级桌面平台还有Broadwell-E系列,兼容LGA2011-3插槽,按照惯例Intel应该会在明年的Q3季度发布,不过Broadwell-E系列会推迟到2016年Q1季度到Q2季度之间才会推出,反正这个平台是壕玩家专属,一般人也不需要在意这些细节。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Onlinecomponents Master 安富利