详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星S6配置全曝光:2K屏/Exynos 7芯片
泡泡网    发表于   2014-12-17
  三星明年有可能会推出新旗舰Galaxy S6,从网络上曝光这款机子的型号为SM-G925F,该机使用的处理器是8核ARMv8架构64位,其主频为1.8GHz,采用20nm工艺,从以上这些配置来看,这款机子性能应该相当强悍,而且使用的是骁龙810的处理器

  这次的Galaxy S6采用全金属材质,小编提到三星总让人感觉到Galaxy系列手机好像使用塑料壳很多年了,明年的Galaxy S6上市的话使用金属壳的话,还是非常让人期待的



ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Onlinecomponents Master 安富利