详情页
首页>资料大全>企业资讯
Intel 14 nm第五代Core处理器Broadwell问世
互联网    发表于   2015-01-06

在CES 2015正式开展前,Intel宣布解禁以14nm制程制作、代号“Broadwell”的第五代Core i处理器所有细节,同时宣布将率先推出总计14款对应行动平台的低耗电U系列处理器,同时也将推出Pentium与Celeron平台的处理器产品,预期 将能使笔电效能更好、电池续航力更久,同时机身厚度也能更加轻薄。

此外,Intel也将在第五代Core i处理器加入包含更好的Intel HD Graphics 6000与Intel Iris Graphics 6100显示效能、无线显示与更多人机互动功能整合等应用,并且将与包含华硕、宏碁、联想等合作夥伴推出各类消费与企业端应用产品。

在2014年间陆续揭晓以14nm制程制作、代号“Broadwell”的第五代Core i处理器消息后,Intel在此次CES 2015展前正式宣布将率先推出总计14款对应行动平台的低耗电U系列处理器,其中包含10款以15W TDP设计版本,以及4款以28W TDP设计且配置Iris显示卡规格,同时也将推出Pentium与Celeron平台的处理器产品,另外也将针对企业端应用提供搭载vPro虚拟化技术 的Core i5与Core i7版本。


此次除宣布将与包含华硕、宏碁、联想等合作夥伴推出搭载第五代Core i系列处理器的各类消费与企业端应用产品,Intel也准备在1月中旬与2015年中 (预期在Computex 2015期间)推出更多行动及桌机版的新款处理器产品。

Intel 早在Computex 2014期间确认以14nm制程打造代号“Broadwell”的第五代Core i处理器,与强调耗电量更低、维持相当运算效能且对应无风扇设计的Core M系列不同,此款系列处理器聚焦在主流市场,并且将可应用至各类低功耗至高效能的各类产品,分别涵盖个人运算装置、PC、伺服器,乃至于物联网应用领域。

根据Intel官方说明,代号“Broadwell”的第五代Core i处理器将比第四代规格增加35%的电晶体数量,但处理器尺寸却相对缩小37%,同时在3D显示效能在导入Intel HD Graphics 6000与Intel Iris Graphics 6100系列后提升22%、影音体验提升50%、效能提升4%,并且让电池续航力增加约1.5小时,约可让笔电产品发挥长达8.7小时的影片连续播放 时间。

整体上来看,Intel此次较着重在3D绘图显示效能,以及针对人机整合与无线应用等项目,单就处理器效能表现似乎与先前代号 “Haswell”的第四代Core i处理器并没有太大差异。因此,若笔电本身并未整合独立显示卡设计情况下,采用代号“Broadwell”的第五代Core i处理器在整体表现将会有显着提升,同时产品机身设计厚度也会稍微缩减,另外Intel也强调第五代WiDi无线传输增加管理机制,以及可整合3D建模的 RealSense视讯摄影机等应用特性。

而除强调效能、电力,以及可让笔电厚度进一步缩减等优势,Intel也说明第五代Core i处理器同样将导入各项对应触控、语音等人机互动特性,并且强调无线技术应用特性,包含此次导入新一代WiDi v5.1技术规格,让使用者除同样可藉由无线串流方式投放影音内容,更加入隐私管理、支援微软DirectX 9/11与对应4K影像播放等特性,以及可透过WiGig技术传递资料。另外,Intel也将在部分合作产品导入支援旗下无线充电应用规格。

不过,针对现行相较Miracast、Airplay等主流串流播放技术应用,Intel提倡的WiDi应用技术仍不算普及,官方也坦承目前仍处于在市场积 极布局阶段,目前已经与Actiontec、LG等厂商携手合作。至于无线充电技术部分,目前也将与宏碁、HP、杜邦、阿联酋航空等大型厂商合作技术联 盟。

针对接下来的PC市场发展,Intel依然持有相当明确的信心,同时也持续看好2合1装置发展,强调搭配第五代Core i处理器将能发挥更好的效能与工作效率,并且让装置使用时间更久,预期将能进一步带动市场需求。另一方面,Intel也强调包含Chromebook、平 板装置也将是未来重点发展产品。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片采购网 ICKey 云汉芯城