详情页
首页>资料大全>企业资讯
HyperX发布全新Savage骇客神条内存:一键超频
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-10
  • OFweek 电子工程 网讯:HyperX一直以精益求精、不断创新为出发点,超越极限的玩家精神深受超频玩家热捧。正是这种执着的追求,让HyperX在存储市场一直处于领导地位。为了满足玩家的需求和丰富内存产品线,HyperX发布了全新的Savage系列骇客神条,以“炫酷、稳定、高性能”为亮点。未来,Savage系列骇客神条将成为高端玩家市场的新力量。

    非对称性设计 时尚又酷炫

    Savage系列骇客神条给人的感觉就是“红”得骚亮,外观极具时尚和酷炫感,给沉闷的内存市场注入一股新活力。Savage系列骇客神条的散热片设计得非常潮流,散热片采用非对称式设计,结合了流线型和类似锯齿型设计,加上散热片覆盖了整个PCB板和内存顶部,可以提供更大的散热面积和空气流动性,通过机箱的风道和CPU散热器的辅助散热,可以保证内存在高频率、低时序的运作下拥有更低的温度和更高的可靠性。

    黑色 PCB设计 更专业更稳定

    既然作为一款高端玩家市场的内存,Savage系列骇客神条不仅外观炫酷,做工同样精致。Savage系列骇客神条采用的是高端黑色PCB板,豪华的8层设计,可以有效减少电路之间的电磁干扰及发热影响,电气性能更好。良好的电气性能所带来的直接好处就是工作更加稳定,超频能力也更强。要知道,一直以来,由于黑色PCB线路板电路走线难以辨认会增加研发及售后阶段的调试和维修难度,如果没有功力深厚的研发设计人员和实力强大的维修队伍,是不会轻易才用黑色PCB线路板。Savage系列骇客神条此次采用黑色PCB板也是HyperX对自身实力的一种认可。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: IC采购 芯片采购网 ICKey

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续