详情页
首页>资料大全>企业资讯
移动芯片大战在即,国产要打强“芯”剂!

近日,工业和信息化部电信研究院在北京发布了移动互联网、通信设备产业等四本产业白皮书。工信部电信研究院规划所信息网络部主任许志远在发布《移动互联网白皮书》时介绍说,移动芯片已经成为集成电路产业乃至整个信息通信业的焦点,我国移动芯片技术产业升级的机遇大于挑战。

据该《移动互联网白皮书》,随着智能终端市场的持续增长及PC的不断萎缩,移动互联网已经成为集成电路产业发展的关键推动力。移动芯片主导集成电路市场增长,带动制造技术进步,变革产业规模和发展模式。

“2013年,移动芯片需求首次超过PC,未来这一趋势仍将深化。”许志远介绍说,芯片设计企业高通的市值一度超越PC巨头英特尔,成为新一代霸主,而芯片代工企业台积电的市值也在不断接近英特尔,成为这一趋势的鲜明体。

从集成电路的产业构成来看,集成电路制造是产业发展的核心。受到智能终端市场快速发展的需求,移动芯片工艺升级节奏加快,并通过产业分工、深化合作共同推进。比如,在2012年到2013年移动芯片工艺主要还是28nm制程,到2014年已经向20nm推进。

移动芯片由基带、射频、应用处理器、GPS、蓝牙、音视频处理、传感器等多种芯片构成。目前,移动芯片初步呈现以应用处理芯片(AP)和通信基带芯片(BB)并重为发展重点,技术快速升级,并加速向其他领域渗透的发展趋势。

在通信芯片方面(基带芯片与射频芯片),随着LTE商用,2G/3G/LTE等多网长期共存让多模多频成为通信芯片发展的重点。目前高通暂时在市场上,但随着MTK、海思、展讯、联芯科技等LTE芯片的商用,高通在LTE多模多频原有市场垄断局面将在2014年中发生转折。

在应用处理芯片方面,技术升级呈现双路径,即“多核复用”和“单核升级”,两条路径呈现出交叠融合的发展态势。比如,MTK、高通等多家企业在2014年初密集发布了多核64位芯片。在移动芯片的发展方向上,多功能集成单芯片因为性价比、功耗控制等优势发展迅速。多功能集成单芯片在全球手机出货中占比超过50%,我国则接近90%,而且已经逐步实现在中高端市场的全面突破。

目前,移动芯片仍在加速向更多领域渗透,包括可穿戴设备、智能电视等。该白皮书指出,我国已经初步实现从“无芯”到“有芯”的突破,为继续到“强芯”升级奠定良好基础。面对移动芯片发展的历史机遇,我国应以移动芯片为契机推动集成电路产业创新升级,我国移动芯片技术产业升级的机遇大于挑战。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 富昌 Avnet Arrow

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续