详情页
首页>资料大全>企业资讯
TI低功耗AM5K2Ex处理器让卓越系统触手可及
EEWORLD    发表于   2014-09-11

    德州仪器基于KeyStone™的AM5K2Ex处理器现已开始供货,其所需功率不到10W,并拥有高效性、可靠性与可扩展性。

    2014年9月10日,北京讯---日前,德州仪器(TI)宣布其基于KeyStone™的AM5K2Ex处理器已开始供货。这些处理器可帮助客户在有限的功耗预算范围内开发出可靠、高效且小体积的低功耗嵌入式系统。AM5K2Ex器件为航空电子、工业路由与交换、企业网关及通用嵌入式控制器等众多应用提供了选择。

AM5K2Ex处理器的主要特性:

    具有卓越性能,功率不到10W;频率为1.4GHz时其四核ARM® Cortex®-A15的整数计算能力高达19600 DMIPS;片上内存总计为6MB。

    具有电源管理功能,可关闭不用的内核或外设,同时在处理负载增加时可快速将这些组件恢复使用。

    具有纠错码(ECC)的连贯性4MB L2高速缓存器可增强处理器的易用性并提升性能,是TI产品系列中ARM处理器上的高速缓存器。

    片上系统(SoC)所提供的高性能可帮助开发人员打造尺寸、重量和功耗(SWAP)均经过优化的产品。SoC集成了一个安全加速器、一个分组加速器、一个八端口1GB以太网交换机、一个双端口10GB以太网交换机和一个可选的DSP内核,功能丰富多样。

    “AM5K2E04处理器是Aevision下一款产品的理想解决方案,该处理器性能水平高,功耗低,同时拥有众多以太网通道,能够满足我们的设计需要。”武汉Aevision研发中心总经理Shen Quanyong先生说道,“TI的AM5K2E04处理器在低功耗和高性能之间恰到好处的平衡可以满足这个市场的需求,此外,TI提供的工具还可加速产品的开发进程。”

经过精心设计,具有高度的可靠性,非常适合工业和一般嵌入式应用

    AM5K2Ex处理器可支持-40℃至100℃的宽泛温度范围,以满足开发人员在工业市场所面临的严苛操作条件。其拥有极长的生命周期,通电时间(POH)高达10万小时,同时具备SER(软错误率)评估功能,旨在满足工业市场对于可靠性的需求。此外,跨所有片上存储器和外部DDR存储器接口的全面存储器纠错码(ECC)或奇偶校验功能还可加强关键用例的可靠性。

    AM5K2Ex处理器是TI ARM与DSP处理器可扩展产品组合的一部分,该产品组合拥有支持多媒体的器件、基于DSP的无负载加速以及经过优化且能满足工业领域客户极富挑战性需求的工业加速器。

全面的生态系统和硬件参考设计可简化开发

    TI提供了完整的软硬件生态系统,该生态系统允许客户快速启动开发。软件生态系统包括主线Linux软件开发套件(SDK)、C66x DSP库以及涵盖Wind River VxWorks和Green Hills INTEGRITY的第三方实时操作系统产品。借助硬件参考设计(XEVMK2EX),开发人员可立即开始亲自动手评估。

    “对嵌入式系统而言,高度可靠、处理能力强、功耗低且节省空间变得越来越有必要。”美国风河系统公司(Wind River)产品管理副总裁Dinyar Dastoor说道,“通过在TI的AM5K2Ex平台上提供我们的VxWorks和Wind River Linux操作系统,可使高效的ARM处理能力更上一层楼。同时AM5K2Ex与我们的多项技术完美结合,能帮助客户满足多种嵌入式计算应用极富挑战性的需求。”

供货情况

    TI的XEVMK2EX现已通过TI分销合作伙伴或TI.com开始供货。此外,硅芯片目前也在热销中(X66AK2E05XABD25)。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Digikey Mouser Element14

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续