详情页
首页>资料大全>企业资讯
芯片竞争日趋升级 三星或将与高通“翻脸”
腾讯    发表于   2015-02-10

OFweek电子工程网讯 上周,高通投资者在看了这家公司财报后,肯定高兴不起来。高通在其季度财报中表示,一家大型手机生产商将在其旗舰智能手机中不再使用高通移动应用处理器——骁龙810。是的,这款旗舰智能手机就是三星Galaxy S 6。截止上周末,高通股价下跌了12%。

相比较Galaxy S6是否会使用骁龙810芯片问题,高通可能更担心的就是三星这家公司。分析师猜测,三星将使用自家ARM芯片Exyos,从而与高通相竞争。

事实上,自此前媒体曝出高通骁龙810处理器存在过热问题及三星正计划开发自家14纳米工艺的处理器Exynos 7420(高通骁龙810处理器采用20纳米工艺)以来,高通的问题似乎已来临。《华尔街日报》报道称,三星选择放弃的骁龙处理器的主要原因还是这家公司希望使用自家处理器。

分析师表示,如果三星采用自家处理器,将会为其节省不少成本,同时也能使三星旗舰智能手机与其他高端安卓手机区别开来。IDC研究主管莱斯·桑迪亚哥(Les Santiago)表示:“从另一方面来看,三星认为,骁龙810无法给它们带来差异化。”

在高端安卓智能手机领域,由于骁龙系列处理器占据着据对的主导地位,因此智能手机厂商不惜一切代价来尝试让它们自己能够与众不同。尤其是三星,现在三星的竞争对手仍在继续抢食着安卓的市场份额。

“在高端智能手机领域,不管是从工业设计角度,还是其他方面,彼此之前的差异并不大。”Abelian Research创始人和主要分析师查尔斯·高尔文(Charles Golvin)表示,“因为高通是大面积的销售,因此手机供应商很难占到先机。”

为了能够实现差异化,高通和三星现在都准备着推出定制化ARM芯片。目前,高通骁龙810 和三星Exynos 7420 都使用的是 ARM的 Cortex A57 和 A53核,但是整体来讲,这种构架对芯片制造商的差异化改造有一定限制。高通和三星下一代芯片仍将继续使用ARM构架,但是,它们将在芯片规格方面拥有很大自主权。

如果拥有了自己定制化芯片,两家公司针对特定设备将能够在耗能和性能方面拥有更多选择。这些定制化芯片将在2015年年底和2016年推出。

桑迪亚哥表示:“现在,移动处理器的制作方式肯定会发生变化,正在倾向于苹果所采用的定制化ARM处理器。智能手机差异化将成为2016年一大问题。”苹果在2012年的iPhone 5 A6处理器中已开始使用定制化ARM芯片。

分析师预期,三星使用自家芯片的策略将为其在快速增长亚洲智能手机市场推广Exynos芯片设备做好准备。同时,鉴于Galaxy S5 让人失望的销量,此举也有助于帮助这家公司提升业绩。

“通过定制化解决方案,三星不光会将其应用到自家智能手机上,同时这家公司将作为供应商,将其推广至整个移动生态系统中。”桑迪亚哥表示,“ 这些芯片将与高通骁龙系列产品展开竞争。但是,三星并没有十足的把握就一定能够取得成功。过去,三星也曾尝试过,但是并没有取得成功。”

即便是损失三星这个大客户,高通下一代移动芯片发展势头似乎也非常不错。周一,这家公司表示,使用骁龙810芯片的设备已经60款,其中包括小米,LG,HT和摩托罗拉。他们仍会密切关注三星。

“骁龙810正在像预期一样那样发展。”高通产品营销副总裁蒂姆·麦克唐纳(Tim McDonough)在电话会议上表示:“我们已经拥有了60款设备支持,这是一个非常庞大的数字。骁龙810将成为大多数安卓和微软手机的处理器。”

无论如何,三星都可能继续摆脱对高通的依赖。高通依靠其在集成LTE modem 技术的优势,赢得了移动世界,因此这家公司的地位不会在短时间被动摇。“如果三星再选择使用骁龙810处理器,它仍将可能使用调制解调器芯片 -Exynos。高通并不会使其所有三星业务,这个问题更多的体现在品牌之争上。”

标签: 芯片 处理器 高通