详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔强迷你机曝光:核芯显卡大升级
凤凰网    发表于   2015-02-28

在下一代Intel NUC当中将会提供i7处理器版本可供选择,而且搭配的GPU也是Iris Pro核显,相比此前有了较大的提升。

     随着制造工艺的不断提升,CPU/显卡的功耗发热也在不断降低当中,这也就推动了迷你PC的发展。

     目前被用户们熟知的迷你PC主要有两款,一是Intel自家的NUC,另外就是技嘉的Brix。相对来说技嘉Brix的配置略高一些,有i7处理器版本可选,而Intel目前的第三代NUC也只是配备了i5处理器。

     具体来说,Intel下一代NUC的代号为Rock Canyon,除了传统的i3/i5处理器版本之外还加入了i7版,具体型号为NUC5i7RYH。不过需要说明的是,搭配的处理器为移动版i7-5557U,实际上是双核心四线程设计的,并非四核八线程。默认频率3.1GHz,加速3.4GHz,三级缓存为4MB。

     i7-5557U处理器搭载的核显型号为Iris Pro 6100核显,拥有48个EU单元,虽然不像Iris Pro 6200那样搭配了eDRAM,但性能也足够强悍了,至少相比前几代产品有了质的提升。

     其它配置方面,i7版的NUC还将搭载16GB DDR3L内存,提供四个USB 3.0接口、一个M.2接口以及一个2.5英寸硬盘接口。同时还搭载了新一代的AC7265无线网卡,支持802.11ac、蓝牙4.0及Intel的WiDi无线。

标签: 英特尔