详情页
首页>资料大全>企业资讯
2015MWC:5G前路开启,目标是星辰大海
凤凰网    发表于   2015-03-05

MWC 2015世界移动通信大会今日落下帷幕。作为ICT行业有影响力的盛会,3月2号到5号,人头攒动,络绎不绝。参展商们发布展示自家的科技和作品,潜在合作伙伴之间热闹非凡的洽谈着商务合作,领航者们争相展望科技的未来,媒体和参展观众兴致勃勃的流转于各个展台:好一番热闹的景象。

不得不说,MWC的组织方GSMA搭建了一个多方共赢的平台和舞台。而在今年的舞台上,到底谁闪亮? 是惊艳四方的华为Watch?还是芯片商们的各类黑科技?还是三星的自我救赎之作S6?

笔者认为,无论是手表、旗舰手机还是展示的各类科技都是一颗颗耀眼的星星。而当我们回顾展前的各个发布会,以及三天的展会,笔者认为能撑得上“银河”的则是热议的5G大时代。让笔者惊叹和兴奋是5G大时代征程的已经开启!

5G不是空中楼阁 应用创新推动5G需求

当MWC展会上各家热议5G的时候,各位是否跟笔者一样的疑问,这4G还没普及呢?4G还没用上呢,4G才刚刚开始呢,5G是啥?5G是不是忽悠?

其实不然,首先说5G的概念。5G是既2G、3G、4G之后的下一代通信技术的统称。尽管目前还在起草阶段,没有统一的标准,但有几项核心的原则,是几家主要倡议商都会提及的:

首先,5G的网速将会是4G的10-100倍,也就是以4G网速的百兆带宽为基础,5G的网速可以达到1Gbps-10Gbps这样的网速级别;

第二,5G比4G具备更低的网络延迟,时延从50ms变为1ms。

第三,5G能够服务更多的设备,从而实现真正的物联网。预计5G单扇载覆盖连接数量从几千个增长至100万个。

第四,5G将引入更多智能化的因素,包括更智能的网络管理,先进的软件定义网络等智能化技术。

谈完概念,现在来说,为何5G不是空中楼阁? 这是因为,5G当前是有切切实实的应用需求作为推动的。试想一下,很多当前科技突破的瓶颈,其实就是卡在网速上。下面一一举例:

以自动驾驶为例,要达到更安全、更智能的自动驾驶,需要更加强大的大数据处理能力。而要构建更强大的能力,意味着汽车成本的提升和体积的增大等各种矛盾的原因。

事实上,自动驾驶很多问题是通用的,可以智能学习和总结优化的,人类历史上构建的强大的计算机器其实是数据中心。未来的自动驾驶需要数据中心的支持,而要获得数据中心的支持,则需要将汽车遇到的各类环境数据,实时高速的传输给数据中心处理。同时,低延迟的网络保证了汽车的安全。于是,这就诞生了5G的典型需求之一。

以智能机器人、工业领域应用为例,包括家用机器人、无人机这样的智能设备,其实跟自动驾驶汽车拥有一样的矛盾,也是可以通过5G才进一步的催生这一类的应用的。

后以各类虚拟现实的应用为例,当我们需要实时的传输来自于更强大传感器的数据时,比如实时的将另外一个地方真实的场景,传输在你的眼前时,非5G莫属。

各类科技的应用往前演进,需要5G技术;而5G技术的三个特性,又将催生大量具备未来想象空间的应用。

各家抢滩5G 剑指2020商用

面对行业和消费者的真实需求推动,敏锐的科技产业早已经在布局。从通信设备商,到芯片制造商,再到手机终端厂商,都开始提出或者布局自家的5G战略。

爱立信在本次巴展再次展示了其5G测试床的成果,从去年7月该测试床实现了5 Gbps的逆天速率之后,爱立信展示了两个技术里程碑:5G-LTE双连接(5G-LTE Dual Connectivity)和5G多点连接(5G Multipoint Connectivity),前者让移动设备可以同时连接4G和5G,后者则可以让设备同时连接两个5G基站,这些技术预计将在2020年商用。

华为则进一步展现了其狼性文化,华为轮值CEO胡厚崑在巴展期间直接“喊出”了,华为要做5G时代的口号。他进一步解释到, 5G不是简单的网络升级换代,而是全方位的重新构建。超大带宽、超低时延、海量连接数、高超速移动、全频谱接入等等,都要求5G技术上买上一个新的台阶。据他介绍,华为在5G上投入已经有5、6年的时间,目前已经深度参与5G标准的制定和研究。

中兴更是在MWC现场,展示了名为Pre-5G的技术,即充分利用现有的4G平台和技术,实现5G的部分功能,以实现箭指2020年商用的目标。从MWC 现场来看,Pre 5G仍然使用了4G的基站设备,可以实现峰值400M的速率,等同于4G的4个基站,网络部署效率大幅提升。现场使用了4G的手机终端,但是在网络速度上,能够达到30+Mbps/s,是普通4G网络速度的4倍。

而在芯片上层面,联发科总经理谢清江也明确表示,联发科已经投入人力和资源进行5G方面的研发。

而当我们梳理各家的战略时,我们会发现,各家都惊人的一致将2020年左右作为5G商用的目标点。也就是说,5G不仅不是空中楼阁,而且也在扎实推进的过程中。

无线赶超有线 万物互联终将重塑连接

还记得吗? 曾几何时,我们惊叹于Google光纤计划的1Gbps网速。我们当时在畅想,如此快速的网络除了视频应用之外,还能干些什么? 然而,从目前5G的实验来看,无线传输可以轻松的超越这个有限光纤的网速。

受制于频谱资源、频谱碎片化、环境因素、成本高等诸多问题,为什么无线网络进展依然远远快于有线网络? 无他原因,真相只有一个:需求、需求、还是需求。如部分所述,自动驾驶、人工智能、工业应用等诸多场景

当网速不再是一个问题的时候,这一切意味着什么?试想一下,当网速不是问题的时候,计算设备还需要一颗单独的CPU吗?还需要一颗单独的存储设备吗?而这些类似的畅想,才刚刚开始。

而当我们思考这一问题的本身,当网速快速发展时,连接本身这个词的意义将被颠覆和重塑,重塑连接的时代来临。我们这个时代,就像当年的电网、电话电报网络被发明和普及的时代一样,借由这个将计算设备、乃至万物都能连接起来的网络,产生巨大的变革。

而这一变革到底是什么?笔者在这里斗胆预测一下:

层面,所有的智能设备可以连接起来组成大的人工智能网络,产生巨大的、不断自我进化和学习的超级人工智能;

第二层面,借由快速传输的网络,这一超级人工智能,可以在任何时间达到地球的任何一个地点,解决问题或者帮助人类。如同大航海将人类串联起来一样,借助 5G网络,人类社会也将再一次产生新的串联。从工业、到医疗、甚至到社会管理,都可以通过远程进行,甚至通过人工智能来进行。

那么,让我们一起期待并参与进这个时代。

标签: MWC 5G 芯片