2014年IDF期间,英特尔重点介绍了全球首款14纳米可以商用的 芯片 ®酷睿™M处理器,并且透露了这个产品发布的时间节点:基于这个芯片的产品将于下个月正式量产。关于这个新产品,有这些新闻点可以和大家分享:
1、功耗
尽管英特尔产品性能强劲,但业界一直在质疑英特尔产品的功耗。这次发布的新处理器产品,功耗仅4.5瓦,是英特尔历史上效能的酷睿处理器。
英特尔数据显示,与上一代产品相比,由于功耗已降低至4.5W,在执行有效工作负载的情况下,可将电池的续航时间延长达20%(1.7小时)。
2、用途
新产品功耗低,可以应用于超薄无风扇的产品。英特尔将这一产品主要应用于2合1设备,这也是英特尔继超极本概念之后,力推的另一个新概念产品。
与第四代智能英特尔®酷睿™M处理器(Y系列)相比,新处理器的封装体积减小50%,并将热设计功耗(TDP)降低了60%。OEM厂商可以基于更小、更薄的主板。
3、上市时间
传统PC企业再次成为英特尔的合作对象。宏碁、华硕、戴尔、惠普和联想均推出了相关产品。尽管已经在IFA上展示了相关产品,但批产品的大批量上市仍将要等到今年10月。
ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey 、 Mouser (贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04