详情页
首页>资料大全>企业资讯
可记录累积撞击的头部撞击监视器
电子技术应用网    发表于   2015-04-27

        超低功耗(Ultra low power, ULP)射频(RF)专业厂商Nordic  Semiconductor ASA (OSE: NOD)宣布美国Triax Technologies 公司使用Nordic  nRF51822系统级芯片(SoC)在Triax SIM™可穿戴头部撞击监视器中提供蓝牙智能(Bluetooth®  Smart)无线连接。致力于推进运动员和其它高危人士脑损伤影响的研究、治疗和预防的美国非营利性组织体育遗产研究所(SLI)刚刚向Triax  SIM™可穿戴头部撞击监视器授予全面“Hit Count®认证”。

        Triax SIM™头部撞击监视器测量和记录橄榄球、冰球、足球、篮球、武术和拳击等身体接触运动中发生的全部强力头部撞击的严重程度,目的是消除人们通常对待运动相关头部伤害的一些主观危险想法。

        当人遭遇强力的头部撞击时,大脑会在颅骨周围移动和碰撞颅骨、撕裂血管及损伤神经,可能导致脑震荡,医学上定义为轻度创伤性脑损伤。若不进行治疗的话,会导致长期脑损伤甚至死亡。

        小型(1.27 x 0.6英寸)非侵入式Triax SIM™无线装置在使用时可牢固地固定到定制头带或头盖帽内(针对带头盔的运动),以牛顿为单位(力的国际单位)来计数和测量所有头部撞击,并将撞击转化为熟悉的G力单位(我们在地球表面感受到的重力定义为1G)。

        执行所有Triax SIM™的板载数据处理的板载ARM Cortex  M0微控制器和128 kByte闪存,采用单芯片形式嵌入在Nordic nRF51822  SoC中,从而获得更小的外形,这是设备可穿戴性的一个关键因素。使用时,Triax  SIM™通过蓝牙智能无线技术将这些数据实时传输到可在任何蓝牙智能Ready (Bluetooth Smart  Ready)的iOS智能手机或平板电脑上运行的免费Triax伴侣应用程序中。

        Triax Technologies公司表示,脑震荡是不可预测而且很难检测,但采用Triax SIM™,可以更深入洞察运动员可能没有意识到的逼切潜在健康风险,并可作为是否需要接受进一步接受医疗诊断的重要指标。

        该公司补充表示,许多人错误地将“眼前发黑”或“眼冒金星”等同于脑震荡,实际上90%的脑震荡发生时并未出现意识丧失。Triax进一步强调头部撞击监视的重要性,宣称新的研究表明即使亚震荡(sub-concussive)撞击也会导致显著的长期脑损伤。

        Triax Technologies共同创办人兼业务发展副总裁Chad  Hollingsworth称:“在任何一年内,仅仅美国就有多达380万例与运动有关的脑震荡,这一数据还不包括反复的亚震荡撞击。凭借头部撞击风险的 大量数据以及准确的独立监视技术,运动员没有理由不利用这种容易的方法来鉴定风险。”

        Triax Technologies不但利用经过验证的可靠Nordic nRF51822  SoC,还表示已经从Nordic  Semiconductor提供的”不偏不倚”(un-biased)高水平技术支持中受益。Hollingsworth称,这服务带来了快速响应,通常 在报告问题的24小时内便可获得技术支持。

        Luo续称:“我们选择Nordic  nRF51822器件,原因在于这款器件是市场上成熟的经过验证的蓝牙智能(Bluetooth  Smart)解决方案,并且满足我们应用产品的所有主要需求,包括超低功耗、高性能板载处理,以及高集成度ADC。Nordic  nRF51822器件经验证是明智的选择,因为nRF51822硬件不仅实践承诺,我们还由此获得了与Nordic技术支持团队共同工作的出色体验,在开 发产品时为我们节省了大量的时间和精力,并且帮助了我们在很短的时间内从概念走向市场。”

关于Triax Technologies

        https://www.triaxtec.com/

关于nRF5.com/nRF51822

关于nRF51系列

        tinyurl.com/nRF51

关于 Nordic Semiconductor ASA

        Nordic Semiconductor (‘Nordic’) 是一家无晶圆厂的半导体公司,其专长是在无需授权的2.4GHz和频率低于 1 GHz的工业、科学和医疗(ISM)频段超低功耗(ULP)短距离无线通信技术。Nordic在挪威的奥斯陆证券交易所 (交易代码:NOD)公开上市。

        Nordic的超低功耗无线解决方案可以让客户把无线连接集成到各种产品中,包括从射频遥控器 等主流消费产品,到先进、有创新性的无线设备,并同时在功能、性能和价格方面达到甚至超过终用户的期望。Nordic公司设计和制造四个产品系列, 包括支持2.4GHz 专属、ANT或Bluetooth® (蓝牙) 低功耗射频软件协议的通用硅架构 nRF51系列2.4GHz超低功耗射频系统单芯片(SoC);nRF24L系列2.4GHz射频系统单芯片(SoC);nRF24AP2系列ANT连通芯片;以及μBlue™系列蓝牙低功耗IC。此外,Nordic也提供nRF2460音频流IC和频率低于1GHz的系列产品,是用于较远距离的工业、家庭自动化和无线监控应用系统的理想方案。

标签: Triax Technologies 公司 监视器 Triax SIM™无线装置 Nordic nRF51822器件