详情页
首页>资料大全>企业资讯
传感器竞争加剧,供应商排名重新洗牌
EEFOCUS    发表于   2015-05-04

根据IC Insights 2015年光电器件、传感器/执行器(actuator)、分立器件报告(O-S-D Report),由于传感器在大批量应用市场(high-volume applications)的竞争加剧和执行器恢复成长,传感器和执行器供应商排名在2014年重新洗牌。IC Insights在报告中说,传感器和执行器总体趋势是强者更强,排名市场前列的供应商将获取更多的市场份额,因为大批量应用市场(例如智能手机和物联网)和汽车电子等对于供应商的要求越来越高,一个合格的供应商要有良好的质量记录、长期的可靠性和按时交货的能力。

 

传感器领导厂商德国的罗伯特-博世继续扩大其优势,2014年销售额同比增长16%,接近12亿美元。博世2013年首次成为传感器大供应商,当年销售额同比增长29%,达到10亿美元。这两年博世传感器增长强劲,应用范围也从其起家的汽车电子扩展到消费电子和移动设备市场。仅计算传感器,博世在全世界的份额由2012年的15%,2013年的18%,稳定地增长到2014年的20%。

 

这个市场的失意者是意法半导体,意法半导体2014年传感器/执行器销售额下降19%,仅有6.3亿美元,排名也从2013年的第二名跌到了第四名。意法半导体这部分市场的衰退部分是因为市场份额被博世和美国的InvenSense抢走不少,InvenSense去年传感器销售额增长33%,销售额达到3.32亿美元,在传感器/执行器供应商名单中,排名从2013年的第14名蹿升到2014年第九名。博世和InvenSense的MEMS传感器抢走了意法半导体在智能手机等领域的不少份额。

 

意法半导体的衰退以及MEMS执行器恢复增长,使得德州仪器(主要是应用于数字投影仪和显示设备的微镜器件( micro-mirror devices ))和惠普(主要是喷墨打印机器件)都上升一名,分居第二和第三名。英飞凌2014年仍居第五,销售额增长8%,达520亿美元。

 

 

2014年全球传感器和执行器总销售额为92亿美元。其中传感器2014年销售额为57亿美元,同比增长5%,2013年同比仅增长3%,IC Insights 预估2015年全球传感器销售额将增加7%,达61亿美元,并创出历史新高。

 

执行器销售额也将增长7%,达37亿美元,平历史纪录(2011年)。执行器销售额2012年下降10%,2013年同比又降4%,到2014年才恢复增长势头,同比增7%,销售额达35亿美元。

 

2014年传感器出货量达111亿颗,其中MEMS传感器约占34%,而9.99亿颗执行器中绝大多数都是MEMS传感器。

标签: 传感器 执行器 actuator 博世 意法半导体 德州仪器 惠普 英飞凌