详情页
首页>资料大全>企业资讯
Maxim Deep cover NFC产品助力物联网生活
电子元件技术网    发表于   2015-05-13

物联网技术从开始的概念性技术,如今已经在日常生活中被广泛应用,如电表预付费、智能门禁管理等。Maxim对加密产品的研究拥有超过20年的历史经验,本文主要介绍了Maxim Deep cover NFC产品的加密算法、安全器件认证和产品应用案例等。


SHA-256算法简介

SHA- 256安全散列算法发布于2002年FIPS PUB 180-2,主要特点是:1、防碰撞,即难以找出两个不同的输入数据源对应同一组MAC码;2、“雪崩效应”,即输入数据源即使发生一位变化,其算法结果 MAC会发生巨大变化。除此以外,SHA-256还满足加密算法基本要求:不可逆算法,即由已知的算法推断出结果无法使用的密码;算法公开标准便于广泛使 用和第三方算法进行安全评估;采用重聚算法攻击密码很困难;算法计算式需要适度的资源和时间,不占用系统过多的资源。


SHA-256算法的计算模型

图 1是SHA-256算法的计算模型,参与SHA-256运算的数据源包括512位的输入数据源、256位密码、64位的安全认证器件、全球的ROM ID、主机端产生的随机数以及SHA-256安全认证器件一方ROM中储存的常量填充。SHA-256算法的结果为256位的MAC(Message Authentication Code)码,MAC码是主机端和从机端进行认证时需要比对的结果。





图1  SHA-256算法的计算模型



如何使用Deep Cover 安全认证器件

图2显示的是主机认证SHA-256从机器件的身份合法性的流程,如图所示,步主机调出密钥,然后主机产生一个随机数,同时送给主机的SHA-256引 擎和从机的SHA-256引擎。从机的SHA-256引擎调用安全一方ROM的密钥以及常量填充进行SHA-256运算,得出一个256位的MAC值。随 后主机读取从机一方ROM的常量填充进行SHA-256运算,也得出一个256位的MAC值。后比对主机端和从机端运算得到的256位MAC码值是否一 致,如果一致表示从机合法,不一致则表示从机不合法。




图2  主机认证SHA-256从机器件的身份合法性


Maxim 的Deep cover安全认证器件除了主机端可以认证从机端身份,从机端也可以认证主机端身份,这样可以防止安全认证器件中的数据被非法修改,实现的方法是设置 Maxim的Deep cover器件为授权写保护模式。SHA-256器件认证主机身份,仅知晓器件密码并提供匹配的MAC码,才能改写EEPROM存储器数据。




图3  SHA-256 EEPROM安全存储器

SHA- 256运算的核心在于密钥,Maxim的Deep cover安全器件都支持两种密码方式。一种是公钥,就是系统定义相同的256bits器件密码,优点是计算简单,但是器件密码就是系统密码,一旦泄露, 整个系统的安全性就会崩溃。好的方法就是用户设置基于系统的公共密码和器件的ID,为每个器件加载256bits的密码。既使单个器件密码泄 露,整个系统依然是安全的。每个器件具有的ID,因而对应不同的密码。


在实际应用中,我们给系统定义一个主密码。密码由两个系统 生成,其中一个是系统主密码,另一个是器件的64位ROM ID号,可以由SHA-256算法或者用户自定义的密码算法算出密码。由于器件的64位ROM ID号参与了运算,因此加载到器件中的密码都不相同。在应用中,如果其中一个器件密码泄露,这个密码在其他器件上都无法操作。如何为Maxim Deep cover安全认证器件加载密码的流程图见图4。




图4  Maxim Deep cover安全认证器件加载密码的流程


图5  Maxim Deep cover 安全认证器件应用电路



Maxim NFC/RFID产品技术特点和应用

MAXIM加密产品的应用领域包括消费类电子中的智能手机、GPS导航、平板电脑等,电信及数据通信、医疗设备、工业控制设备和其他行业应用中的门禁控制、预付费家用表等。


NFC主要由读卡器和标签组成,架构如图5所示。Maxim NFC产品目前所涉及的范围包括读卡器MAX66300和标签产品,根据技术特点和通信距离的不同,标签产品分为有源、无源和半有源三类。Maxim的标签产品是无源标签,也就意味着标签在工作中不需要电源的支持,所有工作中需要的能量都是通过外部获取。NFC/RFID产品见表1。



表1   NFC/RFID产品列表





图6  NFC技术构成

MAX66240内部结构包括256位的安全认证模块、ISO15693的协议栈以及射频模拟前端,所有用户只需接上天线就可以正常使用。




图7  MAX66240的内部结构



MAX66242集合了无线NFC/RFID接口与I2C接口的高级标签,内置经过验证的SHA-256加密引擎提供基于密钥的对称质询-响应认证,用于数据下载。设计人员能够在主机主电源不工作的情况下,也能够从便携设备收集关键的系统数据。





图8  MAX66242内部结构图


图9  MAX66300内部结构图


Maxim NFC/RFID典型应用

Maxim NFC产品主要应用于打印机墨盒、track pad(PC机触控板)、扬声器等。如何将现场采集的数据发送至云端服务器,我们可以采用工业以太网、WiFi、蓝牙等技术。利用Maxim NFC产品为现场设备提供低廉、高效通讯链路,连于云端服务器。





图10  利用NFC实现链路通讯

传统的付费流程复杂又耗费时间,利用Maxim NFC产品设计的电表预付费管理系统方便省时。而且预付费管理还可以通过手机读取统计每月的费用,授权密码提高用户的信息安全。





图11  电表预付费管理系统



总结

MAXIM的加密IC在硬件和软件上实现了双保险。硬件上Deep cover技术保证了数据流的绝对安全;软件上SHA-256算法是公开的、高度安全地算法,而且目前还没有破解的方案。SHA-256安全认证模块,可以实现数据加密、身份识别等应用。

标签: SHA-256 EEPROM安全存储器 MAX66300 NFC/RFID产品技术 工业控制设备