详情页
首页>资料大全>企业资讯
菲律宾的“BancNet”采用金雅拓强大的认证技术,为其移动银行服务保驾护航
EEFOCUS    发表于   2015-05-21

“BancNet”已经决定选择全球数字安全领域的厂商金雅拓为其移动银行服务提供安全保障。“BancNet”是以菲律宾为基地的同业银行网络,包 括116间本地以及国际银行,为4千万持卡人提供服务。金雅拓的产品“Ezio认证服务器与移动许可证” 使得“BancNet”客户能够使用计算机与移动设备进行动态的、多层次的认证与交易验证,以支付账单,查询账户余额,以及能在任何会员银行划拨账户中的 资金。

 

菲律宾是一个群岛国,拥有7100个海岛,人口达1亿。根据“Citi Fin-Q 2013”的数据,受调查的菲律宾人中,有92%希望能“将银行服务带在身边”,并能够在旅行过程中随时使用。这一解决方案将加强“BancNet”银行 网站现有的系统,使得用户能够通过手机、平板电脑以及其他电脑设备进行更有效的用户认证。

 

“Ezio认证服务器”是一个“许可证不可知”解决方案,可支持所有主要的认证技术,这增加了“BancNet”在为客户选择适合解决方案过程中的灵活性。该解决方案也与所有开放标准相兼容,很容易与“BancNet”的遗留系统相结合。

 

“我们选择金雅拓,是因为他们是用户认证领域的,而且在菲律宾具有经过考验的可靠业绩,” “BancNet”总经理与首席运营官阿里斯特奥·扎弗拉(Aristeo Zafra)如是说。“有了他们的解决方案,我们的客户能够通过将移动设备作为主要的认证设备而进入自己的银行账户。他们无需携带或注册多重许可证。”

 

“在菲律宾,88%移动网络使用者的年龄小于35岁。预计到2015年,智能手机的渗透率将翻三番,达到50%,在这一形势下,“BancNet”将有很 大机会打入这激情四射的年轻一代市场中。”金雅拓南亚与日本主席迈克尔·欧(Michael Au)说。“我们的解决方案能够与时俱进,使‘BancNet’能够提供独具特色的产品,吸引并留住这一市场分块的客户。”

标签: BancNet 金雅拓 移动银行服务 数字安全