给你一个很大的惊喜然后告诉你因为别人产能的原因,所以只能两个月以后才有货(还不保证货源充足哦),爱情里面有句话叫“得不到的总是好的”,小米这种吊足胃口然后再把自己高高挂起来卖的方式,让人产生一种很强烈的得不到就是好的得到了就是幸运的感觉。从小米的角度来说,这种营销方式无疑会在心里暗爽一万次,但是作为消费者很想说能不能等有货了再出来吆喝?
小米8月16号的发布会已经明确告诉我们,小米手机2和小米1一样同样需要预定和等待,这些自然是小米策划好的营销策略,但即使不是营销策略恐怕小米手机2也很难时间大批量订购,或者哪怕到了十月份有没有足够的货源估计也为是个未知数。
高通APQ8064处理器产能不足
目前已经上市发售的四核手机处理器,主要来自NVIDIA和三星两个芯片商,高通作为传统的手机芯片巨头,这次在步伐上似乎有一点儿落后了。当然,早发布的不一定就是好的,高通之所以没有时间发布四核处理器也是有原因的。
目前已经上市的四核处理器NVIDIA Tegar 3和三星猎户座4412分别采用40nm制程和32nm制程,熟悉PC行业的消费者知道,制程的提升带来的是功耗和发热量的减少,作为移动设备的手机核心数量的提升必然会带来功耗的增加,所以如何解决手机的续航是一个非常重要的问题,而高通就选择了采用制程更为先进的28nm工艺,但是从40nm到32nm再到28nm这个过程,不仅是一个数字的变化而需要攻克各种难题。
台积电在每一次制程提升过程中出现多的词语是“漏电”和“良率低”,因为漏电导致芯片的良品率低,而良品率低终又决定了芯片的成本,所以一方面是本身的良品率不高,另外一方面是低良品率带来的高成本,无论对于高通还是小米来说都是一个棘手的问题,或许这也是为什么NVIDIA不选择28nm制程的原因。
大家应该还记得高通上一代双核芯片MSM8260处理器初只是1.2GHz频率,后续才升级到现在的1.5GHz,这也是因为当初的良品率不够高,很难保证每一个芯片都能达到1.5GHz的频率,由此可见高通APQ8064在前期比较长的一点时间里面,都会面临产能的问题,所以雷军才会在微博上说小米2能不能够如期上市就要看高通了。
如果新iPhone用高通处理器的话
目前可以确定是苹果将在9月12号举行新品发布会,如果不出意外的话会上很有可能会发布新一代的iPhone手机。之前网络上有很多关于iPhone手机的传闻,其中就包括有苹果将不再使用三星处理器转而使用高通处理器,因为下一代iPhone手机将支持LTE网络,而要支持LTE网络的话目前只有高通能够实现。假设这样猜测成立的话,那么小米2的芯片供应无疑会受到严重的挑战。
每次新iPhone手机发布都面临供不应求,能够接到像苹果这样大客户的单,我想无论是对于高通还是其他芯片厂商来说,都会是一件非常值得高兴的事情;所以假设新iPhone真的如传闻那样采用高通28nm制程处理器的话,那么我想小米就将在芯片供应上和iPhone正面竞争了,而这种竞争局面相信不用我说大家也都能猜出来,作为全球市值的公司,作为在全球拥有无数粉丝的iPhone手机来说,高通没有任何理由不优先对待苹果。
目前距离小米公布的正式版销售时间还有一个多月,一方面高通28nm制程处理器面临着产能的问题,这一个多月时间里面高通哪怕克服了良品率不高的问题,首批上市的小米2也不会太多,而如果9月12号发布的iPhone确定用高通处理器的话,小米2的芯片无疑会更加受到限制。