详情页
首页>资料大全>企业资讯
IDC:未来5年Windows Phone市场前景乐观
EEFOCUS    发表于   2015-05-29

据phoneArena网站报道,市场研究公司IDC预计,今年底Android在全球智能手机市场上的份额将达到79.4%,今年Android智能手 机出货量将增长8.5%至11.5亿部;iPhone出货量将增长23%至2.37亿部,市场份额为16.4%;Windows Phone智能手机出货量将增长34.1%(三大智能手机平台中增长快)至4680万部,市场份额将达到3.2%。


IDC还预计,到2019年,Android智能手机出货量将达到15亿部,占到全球智能手机出货量的79%,这意味着未来5年Android智能手机年 均复合增长率为7.5%;届时iPhone出货量将达到2.745亿部,市场份额为14.2%,未来5年年均复合增长率为7.3%。

 


phoneArena表示,据IDC预测,2019年Windows Phone在全球智能手机市场上的份额将增长至5.4%,Windows Phone智能手机出货量将达到1.035亿部,未来5年年均复合增长率为24.3%,是Android和iPhone的逾2倍。

标签: IDC Windows Phone Android 智能手机