详情页
首页>资料大全>企业资讯
米尔科技推出Xilinx Zynq-7010/7020开发平台-MYD-C7Z010/20开发板
EEFOCUS    发表于   2015-06-03

继被业界称为性价比之王的Z-turn Board自发布以来,深受广大用户喜爱,并取得可喜可贺的销售业绩,米尔科技“厚积薄发,只为超越”,推出与Z-turn Board同款芯片的基于Xilinx Zynq-7010/7020处理器的嵌入式开发平台----- MYD-C7Z010/20开发板,其中核心板命名为MYC-C7Z010/20核心板。

 


众所周知,Xilinx Zynq-7000系列处理器在一颗芯片上完美集成有两个ARM Cortex-A9 MPCore处理器以及Xilinx 28nm可编程逻辑,是用户高效率地开发出更智能的系统的保证,并为客户提供了级别的安全性与可靠性保证。

 

 

米尔科技的MYD-C7Z010/20开发板,采用核心板加底板架构形式,核心板集成4GB eMMC和1GB DDR3 SDRAM,32MB QSPI,这样大容量的存储空间对于XC7Z010、XC7Z020这样的高性能处理器所针对的应用来说自然是非常必要的,因为包括汽车驾驶员辅助系统、 智能视频监视、先进的工业控制、遥测与制导、企业级的工作站、广播级的摄像机、多功能打印机、航空航天电子等应对于硬件和软件系统都具有较高的要求。核心 板板载1路USB PHY和1路千兆网口PHY,接插件采用2×140Pin双排插针接口,稳固防震的实现与底板的通信。

 

MYD-C7Z010/20底板在PS端搭载串口,网口,USB,TF卡接口,CAN,,ADC,JTAG等接口,PL端搭载 XADC,FMC,HDMI,LCD,TP,LED,PMOD等接口,给用户提供可编程的灵活,可扩展性极强的开发平台,让用户可以设计更智能的系统。

 



软件方面,目前操作系统支持Linux3.15.0,后续会增加Android系统支持。开发者提供了完善的软件开发环境,降低产品开发周期,实现产品快 速上市。另外,米尔科技还为用户提供各种技术资源,例如操作系统映像、驱动源代码以及原理图等,对于有特殊需求的定制用户,米尔科技也能提供便捷高效的一 站式定制设计服务。

 

MYD-C7Z010/20开发板功能接口图如下图所示:

 


 

标签: Zynq-7010 MYD-C7Z010/20 米尔科技