无线充电拥有诸多优势,但是毕竟是通过电磁场来传递能量,一沾上“无线”二字,大家难免对电磁辐射感到担心。无线充电会干扰到其他电气设备的使用吗?无线充电会影响人身健康吗?听听东芝是怎么回答的吧。
无线充电产品绝对不会对人体造成伤害
东芝电子(中国)有限公司技术统括部高级经理吕建铭告诉与非网,一般来讲,任何电子产品都有EMI现象,即本产品对环境和别的产品干扰能力。当然这个干扰能力,所有人都希望越小越好,也就是不影响其他产品的正常工作。
东芝电子(中国)有限公司技术统括部高级经理吕建铭
东芝目前的无线充电方案遵循Qi规格要求。在无线充电接受端没有“接触”
无线充电发送端的情况下,也就是在无线充电接受端没有与无线充电发送端进行通讯沟通的情况下,无线充电发送端不会输出充电能量的,这大大降低在没有进行无
线充电场景下的EMI干扰。另一方面,在无线充电工作的场景下,由于在无线充电接受端的电路设计中,有高性能的电磁场吸收材料,使得实际工作时的电磁场外
泄大大减少。通过这两个基本措施,使得EMI干扰降低到低。
EMF是为了保证人身安全目的,研究电子产品发射出的电场、磁场噪声对人身的影响的框架标准,已纳入世界卫生组织的(WHO)环境健康领域的议案。
“Qi标准的无线充电所产生的电磁频率规定在100K~210KHz之间,其频率是相当低的。从世界卫生组织的EMF电磁场频谱上看,其完全工作于非电离
区域内。另外从无线充电本身的EMI非常小的事实数据上看,我们完全可以得出结论,规范的无线充电产品绝对不会对人体造成伤害。”吕建铭说道。
东芝的方案支持Qi标准
目前的无线充电的实用解决技术主要有电磁感应式、磁共振式两种基本方式。吕建铭认为当前成熟、普遍的是电磁感应式的方案,也就是我们常说的Qi标准无线充电方案。
东芝接收器支持12W功率输出
由于其根本原理是利用电磁感应,类似于变压器,在发送端和接收端各有一个线圈,初级线圈上通一定频率的交流电,由于电磁感应在次级线圈中产生一定的电流, 从而将能量从传输端转移到接收端。由于在初、次级线圈上的电-磁-电转换,其充电效率就不可能很高。如果要尽可能的提高转换效率,就必须尽可能地让初、次 级线圈靠近。这样与无线充电优点之一的位置灵活性有所背离。
东芝现有的Qi标准的无线充电方案(TB6865+TC7764),其转换效率可达到76%。其中的措施是采用先进的半导体工艺,减少芯片本身的损耗;提供优质的发送端,接受端的方案,减少无谓的系统工作时发热引起的温度升高,从而提高转换效率。
目前东芝Qi标准的无线充电方案,严格遵守Qi的规格要求。其发送端和接受端的额定距离为5厘米。
按照目前Qi标准的无线充电规格,充电功率是5瓦特,实际是指5瓦特的接受端输出功率。东芝还有10瓦特的接受端输出功率方案,为用户要求的快速;大功率的充电需求,提供实际方案。方案甚至支持12瓦特输出功率。
标准之争,不同厂商应对方式不同
对于标准之争,吕建铭表示三个无线充电标准Qi、A4WP、PMA各有特点,其细化的应用市场也不一定完全相同。而且前期的技术联盟,是基于各自的技术、
应用的基础上的。这里所说的融合,其实是一个兼容的概念。作为一个系统厂商,能够生产兼容各种不同标准的无线充电产品,丰富其产品系列,这是一种目标。同
样,作为一个半导体供应商,能够提供兼容各种不同标准的无线充电方案,降低产品成本,以满足不同的需求。
目前东芝的无线充电方案中,有Qi规格的5W;10W;和小于2.5W三种规格,对应于手机、平板及可穿戴设备的无线充电应用。
东芝设想的无线充电生活
虽然现在无线充电产品尚未普及,但是吕建铭相信在不久的将来,越来越多的用户会体会到无线充电的便利和优点,相应的市场增长指日可待。
对于无线充电在可穿戴产品的应用,吕建铭也十分看好,他认为小尺寸的无线充电方案是市场上一种需求,不仅仅要设计小尺寸的接受端线圈,小尺寸的接受端PCB板,还要有符合小电流充电特点的无线充电方案。
目前东芝能提供小10*10mm线圈;10*10mmPCB板结合在一起的方案。这种小尺寸方案适合于穿戴设备的充电需求。